Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822HF、
工具与软件:
您好!
我正在寻找一种具有最低 RMII 接口和 10/100Mbs 速度、小型封装、低引脚数<= 32引脚的新 PHY 芯片
我认为您的 DP83822 可能是最佳选择??
与 DP83822一样、另一个重要的亮点因素是同时具有磁性/RJ45铜缆输出和具有电容去耦的光纤。
问题: 对于 DP83822IF 或 DP83822HF 型号、可以通过硬件 同时将与磁性 RJ45和光纤模块的耦合?? 具有并联共享引脚的相同硬件、并进行了适当的去耦??? 显然,通过固件,一次只能使用一种或另一种传输方法!
谢谢你