This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:CANH 和 CANL 引脚上的电压电平压降

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472649/tcan1042hgv-voltage-level-drop-on-canh-and-canl-pins

器件型号:TCAN1042HGV

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的团队正在验证 CAN 接口。 我们正在检查是否存在外部环回。 数据从控制器引脚 MCAN0_TX 发送到 CAN0收发器。 我们能够在收发器的 TXD 引脚上看到 TX 数据、还可以在 CANH 和 CANL 引脚上看到差分数据、另外、在 RXD 上也会看到数据。 但当我们尝试连接两个收发器的差分引脚以突然形成环路时、CAN0收发器的 CANH 和 CANL 引脚上会出现巨大的压降。 CAN1收发器的 RXD 引脚上没有任何东西。 下面附上了简要示意图。 所有电压均正常、所有引脚均配置正常。

我这里有两个问题

1) 1)当我们尝试连接各个收发器的 CANH 和 CANL 引脚时、为什么会出现压降?

2) 2)是否需要任何配置来接收数据?

如果您需要任何其他数据、请告知我。

此致、
Narayanraao Puli.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CANH/CANL 输出在隐性状态(每个"1"位)下处于非活动状态;为了获得所需的差分电压、总线依赖于端接电阻。 在总线的两端添加两个120 Ω 电阻器、或者如果您只是使用短电缆进行测试、则50 Ω  和65 Ω 之间的某个电阻器应位于两条线之间的任何位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    上图是 CAN 接口的电路。 我们使用了120欧姆的终端电阻器。 即使我们使用 PCAN 工具进行测试、我们也没有得到任何结果、但我们可以在收发器的 CANH 和 CANL 引脚上看到波形。

     此致、

    Narayanraao Puli.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的波形是什么? 正确吗? 你想做什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们解决了问题。 另一个收发器是损坏的可能是,这就是为什么我们看到了一个压降,当我们连接的 CAN 差分线路.