This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:计算 RXD 和 NFAULT 的电压

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471191/tcan1043a-q1-voltage-calculation-of-rxd-and-nfault

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

是否是 TCAN1043A-Q1推挽输出结构的 RXD 和 NFAULT?
如果没有、如何评估/计算使用串联电阻时 MCU IO 端的电压?  计算方法是否与推挽输出相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunmiao:

    感谢您在 E2E 上发帖。 我将在周一得到 EOD 的回复。  

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunmiao:

    电压电平输出是 RXD 和 nFAULT 的 VIO 电压的函数。 电流最大为-2mA:

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    考虑到串联电阻 Rs 可能会导致到 MCU IO 端口的 RXD 和 nFAULT 输出电压降低、能否使用类似于推挽输出的方法来计算 RXD 和 nFAULT 的输出电压?

    也就是说、当输出电平较高时、Vmcu_io= Vmcu-I VI *(R+Rs)
    当输出电平为低电平时、Vmcu_io=i*(R+Rs)

    (R 估计值使用0.2 * VIO / 2mA)

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunmiao:

    您添加串联电阻器的目标是什么? 如果您的 MCU 输入需要特定的电压、您可以相应地调整 TCAN1043A VIO。 否则、应使用电平转换器。 收发器和 MCU 之间通常不需要串联电阻。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    RXD 和 NFAULT 推挽结构是这样吗?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们是推挽结构。