工具与软件:
是否是 TCAN1043A-Q1推挽输出结构的 RXD 和 NFAULT?
如果没有、如何评估/计算使用串联电阻时 MCU IO 端的电压? 计算方法是否与推挽输出相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否是 TCAN1043A-Q1推挽输出结构的 RXD 和 NFAULT?
如果没有、如何评估/计算使用串联电阻时 MCU IO 端的电压? 计算方法是否与推挽输出相同?
尊敬的 Ethan:
考虑到串联电阻 Rs 可能会导致到 MCU IO 端口的 RXD 和 nFAULT 输出电压降低、能否使用类似于推挽输出的方法来计算 RXD 和 nFAULT 的输出电压?
也就是说、当输出电平较高时、Vmcu_io= Vmcu-I VI *(R+Rs)
当输出电平为低电平时、Vmcu_io=i*(R+Rs)
(R 估计值使用0.2 * VIO / 2mA)
祝你一切顺利