This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于 DP83867E 的布局设计。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475163/dp83867e-regarding-the-layout-design-of-the-dp83867e

器件型号:DP83867E

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表8.2.2.2.1 MDI 布局指南中、规定了"MDI 布线必须采用50Ω 接地和100Ω 差分控制阻抗。"

我的客户面临一个问题、即尝试满足100Ω 差分和50Ω 单端要求会导致与仅采用100Ω 差分布线的布局相比、差分信号布线间隔更远。

我想以 DP83867E SGMII EVM 的布局图为例展示布局模式。 您能提供这张图吗?

此外、在以下三项要求中是否有优先级存在:100Ω 差分、50Ω 单端和差分信号布线之间的间距?

100Ω 差分和50Ω 单端阻抗的可接受设计容差是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MDI 的容差为100欧姆差分+/- 10%。

    100欧姆差分电 阻位于 TD_P_A 和 TD_M_A、 TD_P_B 和 TD_M_B、TD_P_C 和 TD_M_C、TD_P_D 和 TD_M_D 之间   需要计算布线宽度和间距以及电介质厚度、才能实现所需的差分阻抗。 在下图中、您可以看到 DP83867和外部变压器之间如何路由差分信号。

    您是否会接受我的友谊申请、这样我就可以将实际的 EVM 文件发送给您作为参考?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    理解这一点是否正确:只要差分100Ω 部分在±10%范围内、就会建立通信?

    我无法确认朋友的请求、因此我发送了一个请求。

    如果您能提供 EVM 文件、我将不胜感激。

    此外、我可以向客户展示所提供文件的布局图部分吗?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平山

    我用私人消息向您发送了板级配置文件、请您检查一下吗?

    您还可以  与客户共享所提供文件的布局图部分。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我检查了文件、谢谢。

    此外、当差分阻抗在100Ω 附近且容差为±10%时、即使单端阻抗偏离约55 -60Ω(±10-20%)、仍会建立通信、理解是否正确?

    此外、虽然100Ω 的差分阻抗容差为±10%、但这是否指设计容差? 在电路板实际制造时、由于制造容差、可能会产生其他误差。 是否也有考虑到制造误差的可接受容差值的可用数据?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京平山

    100欧姆差分+/-10%包括 制造容差。 /-10%是标准行业容差、大多数 PCB Fab 都支持该容差。 单端阻抗应为50欧姆+/- 10%。

    如果存在阻抗不匹配、则 阻抗不匹配会降低吞吐量、有时会严重到导致通信故障。 不匹配会导致信号反射、从而阻止最大功率在反射点之外的传输。

    谢谢

    David