Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 Thread 中讨论的其他零件: Strike
工具与软件:
您好!
我正在使用带屏蔽电缆的 ISO1042隔离式 CAN 收发器芯片。
电缆长度约为30m 电缆的屏蔽(排水)线通过 R/C 组合网络连接到接地端。

问:这个 R 和 C 的目的是什么?
问:如何选择 R 和 C 的值?
我想 在电缆的屏蔽层上应用浪涌1kV (IEC 4160-4-5 )、那么、如何选择这些 R 和 C?