This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:如何选择 CAN 总线屏蔽端接 R 和 C

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471301/iso1042-how-to-select-can-bus-shield-termination-r-and-c

器件型号:ISO1042
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

您好!

我正在使用带屏蔽电缆的 ISO1042隔离式 CAN 收发器芯片。

电缆长度约为30m 电缆的屏蔽(排水)线通过 R/C 组合网络连接到接地端。

问:这个 R 和 C 的目的是什么?

问:如何选择 R 和 C 的值?

我想 在电缆的屏蔽层上应用浪涌1kV (IEC 4160-4-5 )、那么、如何选择这些 R 和 C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、  

    感谢您联系我们。  

    1. 问:R 和 C 的用途是什么?
      1. 对于浪涌应用、通常最好在电缆屏蔽层与接地之间建立低阻抗连接。
      2. 有时 R 和 C 用于 EMI 滤波。 但是、这将限制屏蔽层消除浪涌冲击的能力。  
    2. 问:如何选择 R 和 C 的值?
      1. 如果您仍选择使用 R 和 C、那么理想情况下它们应具有高达1kV 的浪涌冲击额定值  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安德鲁的回答!