Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC256403, UCC28950
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950-Q1、 UCC28950
工具与软件:
嗨、团队:
继续前面的讨论。
我发现这是环路振荡。 因此、我尝试在"开环"中验证转换器(EA+电压由 VREF 通过电阻分压器提供)。 即使在开环中、也存在相同的振荡。 这就是我在上一个查询中提到的内容。
您能否帮助我弄清此振荡为什么在开环中发生? (当 EA+电压为1.3V 时)
但我尝试了将峰值电流模式控制更改为电压模式控制。
在电压控制模式下、不存在次谐波振荡。
当 EA+电压为1.3V 时、控制器本身似乎在峰值电流控制模式下振荡。