This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:开环振荡

Guru**** 2580165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC256403, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1469414/ucc28950-q1-open-loop-oscillation

器件型号:UCC256403
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950-Q1UCC28950

工具与软件:

嗨、团队:

继续前面的讨论。

我发现这是环路振荡。 因此、我尝试在"开环"中验证转换器(EA+电压由 VREF 通过电阻分压器提供)。 即使在开环中、也存在相同的振荡。 这就是我在上一个查询中提到的内容。

您能否帮助我弄清此振荡为什么在开环中发生? (当 EA+电压为1.3V 时)

但我尝试了将峰值电流模式控制更改为电压模式控制。

在电压控制模式下、不存在次谐波振荡。

当 EA+电压为1.3V 时、控制器本身似乎在峰值电流控制模式下振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述观察结果被错误地提及为 UCC256403、而不是 UCC28950-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 e2e 中重新发布正确的主题标题?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够重命名该线程、因此请忽略重命名该线程的请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    听起来您的设计可能达到间断模式过流保护。  当逐周期电流限制达到2V 时、就会发生这种情况、并导致软启动周期。

    通过将设计置于电压模式控制、您可以禁用过流断续模式保护。  数据表中的以下信息说明了其工作原理。

    我认为您的电流感应变压器感应电路可能无法正确设置并且/或电流感应过大。  我建议您仔细检查以确保其设置正确。  以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了相移全桥中 UCC28950的分步设计过程。  这里有一节介绍如何选择 CS 电阻器和设置电流检测变压器(CT)、以及显示 CT 的正确位置。  应用手册中的文件中还提供了指向 Excel 设计工具的链接。  您不仅可以使用此值来检查电流感应变压器配置、还可以使用此值来检查整个设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    它可能可能包括的另一件事是电流检测噪声。  在这种情况下、您可以从电流感应电阻器向 CS 引脚添加一个低通滤波器。  如果是这种情况、1k 欧姆和220pf 可以实现该技巧。

     

    此致、