This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:使能引脚

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610, ISO6740, ISO6741, SN74AHC1G125, ISO6762, SN74AHC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483623/iso6741-enable-pin

器件型号:ISO6741
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125ISO6762、ISO6740、ISOM8610 SN74AHC1G126

工具与软件:

大家好、团队成员:  

对于 表6.1中的 ISO6741、该说明如下:  

输出使能1。 EN1为高电平或开路时、启用侧1的输出引脚、EN1为低电平时、处于高阻抗状态。 EN2 10 10 10 I 输出使能2。 EN2时启用侧2的输出引脚

如果我有一个来自电路板数字侧的控制器的 PWM 信号、此控制器也将生成 EN 信号、  

查看表和器件引脚排列、似乎使能引脚位于错误的一侧、强制我将使能信号悬空到另一侧。  

1) 1)我读取的 D.S 是否正确?  

2)您建议如何解决此问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚是输出使能信号(本应称为 OE)。

    要控制另一侧的三态信号、请使用两个信号通过隔离器来控制 SN74AHC1G125/126等三态缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    感谢您的问题。

    正如 Clemens 所述、器件上的 EN 引脚为"输出使能"引脚。 这意味着它们只启用或禁用器件的输出引脚。

    EN1启用/禁用器件上的 OUTD 引脚、而 EN2启用/禁用 OUTA、OUTB 和 OUTC。

    [报价用户 id="518584" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483623/iso6741-enable-pin "]

    如果我有一个来自电路板数字侧的控制器的 PWM 信号、此控制器也将生成 EN 信号、  

    查看表和器件引脚排列、似乎使能引脚位于错误的一侧、强制我将使能信号悬空到另一侧。  

    [报价]

    正确、因为使用额外通道(两种方式、总共2个额外通道)来控制 EN 信号将允许您跨越隔离栅使用 EN 信号。 ISO6762是理想的选择、因为它具有4个正向通道和2个反向通道。 使能引脚有3种状态(高电平、低电平、 高阻态)、因此三态缓冲器可与隔离器通道结合使用。  

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、则无法从隔离器的一侧发送 PWM 和 EN 信号、并且无法预期使用我的使能信号在隔离器的另一侧打开和关闭 PWM 信号。 是这样吗?  

    如果是、您建议使用额外的隔离器? 还是使用其他风味并通过 EN 信号、将隔离器扔向?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要为使能信号使用额外的通道。 如果隔离器的所有通道均已使用、则需要使用更大的一个或另一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为改用 ISO6740、并使用 IN/outD 通过将其短接至 EN2来启用。

    在引脚之间添加一个电阻器是可行的还是更好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EN2拉至低电平将禁用2侧的所有输出、包括 OUTD。

    通过隔离器的使能信号必须保持有效状态、因此您需要单独的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    数字隔离器上的使能功能主要用于允许将多个器件的输出连接在一起、并一次启用一个器件。 例如、一个 MCU 可以通过 SPI 上的数字隔离器连接到多个 ADC、并且一次只启用其中一个端口以通过同一总线进行通信。 这是由 MCU 决定的、而要控制的使能位于 MCU 侧。

    您的用例是不同的。 我不清楚为什么要启用/禁用 PWM 信号(当这些信号可在 MCU 中执行此操作时)。 但是、如果这确实是一项要求、那么可以通过多种方法来实现它、请允许我列出几个选项。

    1. 我假设这些 PWM 连接到栅极驱动器。 我相信大多数栅极驱动器都具有使能输入、如果是、那么您可以使用其中一个数字隔离器通道来启用/禁用栅极驱动器。
    2. 正如 Clemens 所述、您可以使用单独的信号通道数字隔离器来启用/禁用另一侧的输出。
    3. 您可以在 MCU 和数字隔离器之间使用 tri 状态缓冲器、以便 MCU 可以直接启用/禁用缓冲器的输出(隔离器的输入)。
      1. 确保使用 ISO6740F、以便在输入悬空时输出保持低电平(默认状态)。
    4. 使用负载开关或 ISOM8610将电源连接/断开到隔离器的 VCC2。
      1. 在这种情况下、我们建议使用 ISO64xx、该器件可以承受输入信号、并且在没有 VCC 时不会损坏。
      2. 您还必须使用 ISO64xxF、以便在输入悬空时输出保持低电平(默认状态)。

    这些只是其中的一部分、我相信这可以通过很多其他方式实现、我将让客户自行决定他们认为最适合其应用的方式。 谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar 和 Clemens:  

    这是非常有帮助和全面的解释!  

    我与客户沟通过、要点如下:  

    PWM 信号从数字侧的控制器生成、然后在模拟侧放置隔离。  

    使能信号源自不同的电路并处理安全机制、客户希望冗余是其安全机制、因此可以选择通过使能引脚和控制器本身关闭 PWM 信号。  

    正如 Clemens 所说的、问题是在禁用输出后、我们无法再次启用输出... 您是否认为我们可以通过单个器件以某种方式克服这一要求?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有具有单独 OE 控制的隔离器、因此仅依靠隔离器是无法实现的。  SN74AHC1G126器件体积小、价格便宜。

    Koteshwar 提到、您需要使用 ISO6740FDWR、以便在1侧未通电时保证输出为低电平。

    您是否确实需要禁用 PWM 信号? 如果 PWM 信号保持恒定低电平是安全的、则只需在隔离器之前使用与门强制将信号置为低电平。 在这种情况下、您不需要通过隔离器使用单独的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    感谢您进一步澄清。

    客户似乎想要实现称为安全转矩关闭(STO)的功能来进行紧急关断。 有许多方法可以实现这一点、这取决于客户希望采用哪种方法。 请 向客户分享以下列出的资源、以便他们了解实施这些资源的各种方式。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01599

    https://www.ti.com/video/6359221678112

    https://www.ti.com/video/5969857680001

    如前所述、选项4最适合 STO 实施的客户要求。

    [报价 userid="57858" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483623/iso6741-enable-pin/5722124 #5722124"]使用负载开关或 ISOM8610连接/断开隔离器的 VCC2电源。
    1. 在这种情况下、我们建议使用 ISO64xx、该器件可以承受输入信号、并且在没有 VCC 时不会损坏。
    2. 您还必须使用 ISO64xxF、以便在输入悬空时输出保持低电平(默认状态)。
    [报价]

    如果客户需要进一步的帮助和指导、请通过电子邮件与我联系、我们可以进一步讨论这一点。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao