https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483623/iso6741-enable-pin
器件型号:ISO6741主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125、 ISO6762、ISO6740、ISOM8610 、 SN74AHC1G126
工具与软件:
大家好、团队成员:
对于 表6.1中的 ISO6741、该说明如下:
输出使能1。 EN1为高电平或开路时、启用侧1的输出引脚、EN1为低电平时、处于高阻抗状态。 EN2 10 10 10 I 输出使能2。 EN2时启用侧2的输出引脚
如果我有一个来自电路板数字侧的控制器的 PWM 信号、此控制器也将生成 EN 信号、
查看表和器件引脚排列、似乎使能引脚位于错误的一侧、强制我将使能信号悬空到另一侧。
1) 1)我读取的 D.S 是否正确?
2)您建议如何解决此问题