Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741
工具/软件:
您好、
我们的 VISOIN 引脚20为 LDO 提供4.11V 电压(应该是2.5V 和3.3V)、甚至在悬空时也是如此。
这是不是真的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abdelrahman:
但 VISOOUT 和 VISOIN 短接正确吗? 您的配置的预期 VISOUT 值是多少?
为了充分理解、我请求提供以下详细信息:
此致
Varun
尊敬的 Abdelrahman:
感谢您提供详细信息。 好理解。
该器件的所有其他方面看起来都不错。 如果所有连接都是按照数据表中的应用原理图进行的、则反馈方案的可能性极低。
现在、为了调试整个场景、我有以下建议:
此致
Varun