This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ISOW7741 VISOIN 引脚20为 LDO 提供4.11V 电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1505169/isow7741-isow7741-visoin-pin-20-is-supplying-4-11-v-to-the-ldo

器件型号:ISOW7741

工具/软件:

您好、

我们的 VISOIN 引脚20为 LDO 提供4.11V 电压(应该是2.5V 和3.3V)、甚至在悬空时也是如此。

这是不是真的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    感谢您联系我们。

    我无法在此处获得问题的完整视图。 几个问题

    1. VISOUT 和 VISOIN 需要根据数据表中提到的布局指南进行短接。
    2. 您能否分享原理图以更清楚地了解连接方式。 不清楚您所说的"浮动"是什么意思
    3. 2.5V 和3.3V 是 LDO 的输出还是输入?

    请提供这些信息、以便我们更好地了解问题。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们仅使用 LDO 就遵循了数据表中提到的应用手册。 LDO 输出为2.5V。 德州仪器(TI)是否有适合该应用的2.5V LDO 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    感谢您的意见。

    VISOOUT 引脚的电压基本上为4.11V、您最初指的是什么? 如果是、则在 VISOUT 上测量4.11V 时的 VSEL 值是多少?

    对于此应用、没有特定的 LDO 建议。 TI 提供的任何 LDO 都可以正常工作。

    您能告诉我们上述 ISOW7741异常的详细信息吗?  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    否我指  VISOIN 、当连接到 LDO 时、它提供4.11。 就像它正在作为反馈一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    但 VISOOUT 和 VISOIN 短接正确吗? 您的配置的预期 VISOUT 值是多少?

    为了充分理解、我请求提供以下详细信息:

    1. 什么是 VDD、VSEL 和 VISOUT 值?
    2. 使用的 LDO 的预期输入和输出是多少? 是2.5V 还是3.3V?  
    3. VDD 电源上是否有任何电流限制? 如果是、那么多少? 用于 VDD 的电源应具有最低300mA 电流传输能力。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请在下面找到。  

    VISOUT 通过 LDO 2.5V 连接到 VISOIN。

    VDD、VSEL 和 VISOUT 均为5V。

    电流限值设置为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    感谢您提供详细信息。 好理解。

    该器件的所有其他方面看起来都不错。 如果所有连接都是按照数据表中的应用原理图进行的、则反馈方案的可能性极低。

    现在、为了调试整个场景、我有以下建议:

    1. 断开 LDO 输出与 VISOIN 的连接并检查 LDO 输出电压-检查它是2.5V 还是4.11V
      1. 如果电压为2.5V、则检查 VISOIN 和 VISOUT 在 LDO 本身之前是否短路、以及 VISOUT 是否尝试同时强制施加5V 电压。
      2. 如果为4.11V、则需要根据数据表检查和更正 LDO 设置、以在输出端获得2.5V 电压。

    此致
    Varun