This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:MIL 标准的 EMC 要求

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1525932/isow1412-emc-requirement-for-mil-standard

器件型号:ISOW1412

工具/软件:

您好:

在第 37 页的数据表中、我阅读: GND1 和 GNDIO 必须直接短接

此 direkt 连接的背景是什么?

我进行了测试、使用带电容器的共模扼流圈代替铁氧体磁珠和电容器。 在引脚 10 和引脚 11 之间增加 100pF。 在这种情况下、GND1 和 GNDIO 不会像数据表要求的那样直接连接。 但与铁氧体磁珠一样、25MHz 范围内的 EMC 更好。

这样做是否有风险?

此致、

Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    建议在 GNDIO 和 GND1 之间直接连接、即使在嘈杂的环境中、噪声也会耦合到 GND2 引脚(由于采用铁氧体/CMC 的高阻抗节点)并导致性能问题、从而实现器件的最佳性能。  

    CMC 可以提供比铁氧体磁珠更好的性能、但其中任何一个都应处于电源负极、不应将器件的 GNDIO 和 GND1 分开。  您可以参考 ISOW1412 EVM 原理图、了解这种与铁氧体磁珠的连接。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的反馈。 当我不连接 GNDIO 和 GND1 时、哪个性能细节会降低? DC/DC 的最大可能输出电流是否降低或最大比特率是否降低?

    当我使用 GNDIO 和 GND1 之间的万用表进行测量时、电阻约为 500k。 对我来说、芯片中的 DC/DC 电路看起来是外部 DC/DC 转换器之类的独立器件。 因此、我无法理解性能损失。 您能更详细地解释一下性能损失吗?

    此致、

    Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    性能问题可能会出现在极端运行条件下、例如在嘈杂的环境中、出现总线数据干扰和更高/更低的 VISOUT 值。

    这种性能可能因器件而异、因此要消除这种情况、必须在 PCB 上短接 GNDIO 和 GND1。

    此致
    Varun