This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:RS485 接口仅在一个方向上工作

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, ISO3086T, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1572176/iso3086t-rs485-interface-only-working-in-one-direction

部件号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72ISO3082

工具/软件:

您好、

我使用 SN65HVD72、SN74LVC2G14DBV 和 ISO3086TDW 设计我的 IPC 与器件(笔记本电脑)之间的隔离式 RS485 接口。

但遗憾的是、我的设计只能单向运行、即 IPC 到器件。

我使用 Tera Term 进行测试、发现器件与 IPC 之间没有通信。

e2e.ti.com/.../RS485-interface-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    感谢您联系我们。 乍一看、我认为这是如何将 RE/ DE 绑定在一起的问题。 在许多应用中、这些引脚通常连接在一起、以确保 ISO3086T 是 发送还是接收。 为了启用从器件到 PC 的通信、请确保使用高电平或“1"启用“启用 DE(RE/将在低电平或“0"上“上启用上启用)。

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    非常感谢您的答复。

    IPC 与器件通信正常、  

    R = 1.9V、RE = DE = 3V、D = 400mV

       

    当从器件与 IPC 通信时、A 和 B 接收来自器件的信号。

    但引脚 R、RE、DE 和 D 没有任何响应

    R=1.9V、RE=DE=3V、D=400mV

    我的电路设计看起来总是保持在 IPC 到器件级。

    谢谢你。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    基本上、我的电路设计遵循 双路隔离式半双工 RS RS-485 中继器作为基准。

    唯一的不同是 ISO3082DW IC I 更改为 SN65HVD72 和 ISO3086T IC。

    此致、

    Ku

    e2e.ti.com/.../sn65hvd72.pdfe2e.ti.com/.../ISO3086TDW.pdfe2e.ti.com/.../tidu590.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ku 您好、  

    您的应用的数据速率是多少? 您提到的应用手册使用 ISO3082、这意味着它适用于低得多的数据速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    根据 ISO3082 参考设计摘要特性,这些设计数据速率高达 100kbps。

    我在 tera 项中设置的数据速率为 9600。

    ISO3082 设计特性:

    为了在设计中将 ISO3082 IC 更改为 ISO3086TDW IC、

    我需要重新考虑电路的所有电阻器和电容器值以符合 IC ISO3086TDW 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  

    由于数据速率与参考设计相比没有显著变化、因此元件应相同。 请允许我再过一天来详细回顾一下。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:  

    感谢您的耐心、很抱歉耽误您的时间。 据我所知、您正在使用 双路隔离式半双工 RS RS-485 中继器   作为设计基础、并使用 ISO3086TDW 进行升级、以集成变压器驱动器。 只要数据速率与原始 TI 设计匹配、这是可以接受的。  

    1. 首先、我会移除 1k Ω 电阻器 R219 和 R222、因为不需要这些电阻器、而只在“A"线路“线路上使用这些电阻器。  
    2. 显示的 ISO3086T 配置为半双工、因为  Y/Z 引脚连接到 A/B 引脚、可以为发送和接收创建一条双向总线。  
      1. ISO1452:【常见问题解答】如何将 RS485 全双工收发器配置为半双工?
      2. 我认为这可能是首要问题。  J22 似乎使 A 和 B 连接发生翻转(J22 的 B 引脚连接到 ISO3086T 的 A 引脚)。 由于 Z 和 Y 连接正确连接、这会导致通信错误。   
      3. 如果 J22 的 A 和 B 引脚断开连接、这应该允许您使用正确连接的 Y/Z 对确认应用程序接收功能)。  
    3. 否则、我发现 TI 设计不完全匹配(例如,某些无源器件缺失或值错误)。 这可能会影响离散中继器的时序。 但是、请先确认第 2 点。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已根据您的建议移除了 1k Ω 电阻器 R219 和 R222。

    还修改了 J22 引脚 A 连接到 ISO3086T 的 A 引脚、J22 引脚 B 连接到 ISO3086T 的 B 引脚的连接

    不幸的是,结果仍然相同,通信信号从器件 (J22) 发送到 IPC (J23) 仍然 NG。

    但是、从 IPC (J23) 发送到器件 (J22) 的通信信号正常。

    我已经在正常和 NG 条件期间为您的基准捕获了每个 IC 引脚的波形。

    根据 J23 引脚 A 和 B 的输出波形、信号失真。

           

    请参阅随附的 Excel file.e2e.ti.com/.../RS485-connection-issue-1.xlsx 

    最好的注意、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ku 您好、

    感谢您提供更新后的原理图。 该设计仍然缺少一些设置自动方向时序的关键组件。 2A 和 2Y 的输出应与 R 引脚上的信号匹配、并有一些轻微的延迟、用于切换每个位的方向(使用 RE/和 DE)(如下所示)。   

    1. 缺少两个 10k 上拉电阻器
    2. 逆变器输入和 R 引脚之间应连接 300 欧姆电阻器。 然后将一个电容器连接到 GND。  
    3. 5.1k Ω 电阻器为 50 Ω、这将改变方向时序。  
    4. 该参考设计的第 2.2 节数据流控制详细介绍了电阻器的重要性。
      • 审核后、我意识到 R219、R228 和 R222 稍后可能需要使用以下设计中的值添加回设计中。  
      • 但是、这可能会等到我们更正了自动检测电路的功能之后。  

     

    我已经在原理图上进行了标记。  

     此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    根据您的 2 号评论: 300 欧姆电阻器应连接在逆变器输入和 R 引脚之间。 然后将一个电容器连接到 GND。  

    它与下面的参考原理图不同。 可以看到、300 Ω 逆变器输入和 R 引脚之间没有点。  

      

    我的设计修改将与的参考设计完全相同  

    -在两个 R 引脚上添加 10k 上拉电阻器。

    -将 49.9 欧姆更改为 5.1k 欧姆。

    我将在下一次答复中告诉你上述结果。

    谢谢你。

    此致、

    Ku

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我对原理图的修改与参考设计相应地相同、

    -在 IC U10 R 引脚和 IC U9 R 引脚上添加 10k Ω 上拉电阻器。

    -将 R223 和 R224 更改为 5.1k 欧姆。

    -将 R225 和 R226 更改为 300 欧姆

    -插入带有 560 欧姆的 R219 和 R222

    遗憾的是、从器件 (J22) 到 IPC (J23) 的 RS485 通信信号结果仍然失败。

    根据我得到的波形、U10 针 R、RE、DE 和 D 的信号看起来正常。

    但 U10 输出引脚 A 和 B 波形失真、假设正常条件 A 和 B 信号反转、

    但现在没有反转。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、  

    您的应用程序的当前状态并不特别清楚。 据我所知、这个问题正在发生从 J23 到 J22 的通信。 然而、从 J22 到 J23 的通信存在问题、对吗?  

    我查看了 Excel 文件、在 A 和 B 本身的输出看起来出现接地耦合问题之前、从 J22 到 J23 的通信看起来是可以接受的。 再次查看原理图、我发现 C314 与 U10 接地引脚串联。 这基本上会使接地连接悬空、从而导致器件未通电。

    这可能将用作去耦电容器((C314 连接在 VCC 与地之间)。 U10 引脚 5 必须直接接地。 这是固定的吗?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     据我所知、这个问题正在发生从 J23 到 J22 的通信。 然而、从 J22 到 J23 的通信存在问题、对吗?  

    -是的、只有 J22 到 J23 的通信存在问题。

    U10 引脚 5 必须直接接地。 这是固定的吗?  

    -当 U10 引脚 5 直接接地时,情况变得更糟,从 J23 到 J22 的通信也变成了 NG。

    当信号从 J23 发送至 J22/从 J22 发送至 J23 时、U10 根本无法工作。

    U10 引脚 A 和 B 的输入信号、但 U10 引脚 R 完全没有输出脉冲(引脚 R = 5V、RE=DE=0V、D= 5V)。

    当信号从 J22 发送到 J23、引脚 R=5V、RE=DE= 0 脉冲、D= 5V 脉冲时、在此阶段看起来仍然正常。 但是在 U10 引脚 A 和 B 上未检测到任何输出脉冲

    此致、

    Kue2e.ti.com/.../Waveform-when-short-C314-to-GND.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    因为我几乎尝试了所有可能的方法、但在 J22 到 J23 的通信中仍然无法正常工作。

    它看起来主要 在通过 U10 (SN65HVD72) 后出现信号丢失或失真。

    您认为我使用了错误的 U10 IC 吗?

    谢谢你。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:  

    [引述 userid=“560692" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1572176/iso3086t-rs485-interface-only-working-in-one-direction/6070185

    当 U10 引脚 5 直接接地时,情况变得更糟,从 J23 到 J22 的通信也变得 NG。

    当信号从 J23 发送至 J22/从 J22 发送至 J23 时、U10 根本无法工作。

    [/报价]

    我认为 U10 可能会损坏、因为发生了大量测试、并且在没有 VCC 的情况下施加了信号。 这通常是可以接受的、因为器件受到保护、但是、它仍然超出绝对最大条件。  

    • 请确保 U10 从引脚 8 到引脚 5 测量到 5V 电压。
    • 还请将新器件焊接到 U10 并重试。  
    • C314 仍需要作为引脚 8 和引脚 5 之间 5V 之间的去耦电容器
    • 由于 ISO3086T 可以在此模式下运行、因此可以尝试使用 VCC = 3.3V 为应用的逻辑侧供电。 只需确保 VCC2 仍然为 5V

    最好为 U10、SN65HVD72 选择一个新器件。  SN65HVD72 是一款 3.3V 器件、5V 的 VCC 在技术上超出建议的范围。 但是、数据表中的任何内容都不会显示该器件会在应用中立即损坏。 但是、此应用最好使用 VCC = 5V 的 RS RS-485 收发器。

    此外、由于 C314 之前与引脚 5 串联、这将有效地阻止器件通电。 我之前怀疑器件是通过 ESD 结构供电的、这种做法并不理想、  如果正确连接 SN65HVD72、可获得大于 5V 的 VCC 并损坏器件。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    最后、我的 RS 485 通信在两个方向上都运行正常

    -将 C314 直接接地短接(U10 接地引脚 5 直接接地)

    -SN65HVD72、U10 Vcc 更改为 3.3V。

    实际上、我会在将 U10 IC Vcc 更改为 3.3V 之前尝试、但在 J22 到 J23 之间进行通信仍然 NG、因为 U10 接地引脚 5 未直接接地  

    此时、C314 仍被插入。

    非常感谢您为解决我的设计问题提供的大力支持。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    感谢您耐心并向我更新最终解决方案的工作内容。 我现在将关闭该线程。

    请随时为您的下一个设计提出新问题!

    此致、
    Andrew