This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:询问 UCC15241-Q1 漏电流(?) 问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1621752/ucc15241-q1-inquiry-regarding-ucc15241-q1-leakage-current-issue

器件型号: UCC15241-Q1

您好:
我是一名电源转换系统工程师、目前正在我们的设计中使用您的 UCC15241‑Q1 器件。

‑新发布的 UCC15241‑Q1 可用、我们尝试将其用作栅极 1 Ω 驱动器电路的电源。 虽然基本电力输送和门控功能似乎可以正常运行、但我们观察到了一种意外现象:主电源转换电路的直流‑链路电容器开始通过栅极‑驱动器板充电。

即使仅向 UCC15241‑Q1 施加 24V 的输入电压、且栅极板连接到主电路、直流‑链路电容器也可充电至接近 100V
根据我的初始评估、我怀疑通过电隔离的漏电流可能导致该行为。

我分享下面的设计原理图、非常感谢您的审阅和反馈。
(作为参考,我们的栅极驱动器使用 UCC21717,这种问题在更改电源器件之前不会发生。)

20260303105104.png

提前感谢您的支持、我期待您的指导。

此致、
林正宇

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeongwoo:

    我将能够在本周结束时回到您的身边。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、满足客人的需求

    我期待您的 FB。

    请告诉我您的建议或见解。

    谢谢你。

    此致、JW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    我很抱歉耽误你的时间。

    我只是想确保我们在同一个页面上关于这种情况。 下面是 我 从您的有关直流链路电容器的问题中构想的情况。

    在这种情况下,我的评论如下:

    a) 通过电隔离的漏电流不大

    b) 没有来自 UCC15241 的电流路径可以为直流链路电容器充电

    c) 如果有电流路径、UCC15241 无法将此电容器充电至 100V、因为输入电压或输出电压都不足以这样做

    您使用哪个参考点来测量电容器上的 100V 电压?

    请提供您用于获取元件值的设计计算器、以便我进行原理图审阅。

    此致、

    Carter