器件型号: UCC15241-Q1
您好:
我是一名电源转换系统工程师、目前正在我们的设计中使用您的 UCC15241‑Q1 器件。
‑新发布的 UCC15241‑Q1 可用、我们尝试将其用作栅极 1 Ω 驱动器电路的电源。 虽然基本电力输送和门控功能似乎可以正常运行、但我们观察到了一种意外现象:主电源转换电路的直流‑链路电容器开始通过栅极‑驱动器板充电。
即使仅向 UCC15241‑Q1 施加 24V 的输入电压、且栅极板连接到主电路、直流‑链路电容器也可充电至接近 100V
根据我的初始评估、我怀疑通过电隔离的漏电流可能导致该行为。
我分享下面的设计原理图、非常感谢您的审阅和反馈。
(作为参考,我们的栅极驱动器使用 UCC21717,这种问题在更改电源器件之前不会发生。)

提前感谢您的支持、我期待您的指导。
此致、
林正宇