This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:关于 UCC27714EVM-551 上的 ISO7240M

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, ISO7240M, ISO6440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1634721/iso7240m-regarding-the-iso7240m-on-the-ucc27714evm-551

器件型号: ISO7240M
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551ISO6440

您好的团队、

我们的客户目前正在评估 UCC27714EVM-551 评估板。
该板装有 ISO7240M。

在该电路板上、当施加次级侧电源 (VCC2) 并且移除初级侧电源 (VCC1) 时、默认的逻辑行为是次级侧输出会变为高电平、这会导致所有主电路 FET 栅极都导通。

是否实现了任何具有 ISO7240M 的引脚兼容器件、从而即使移除 VCC1、次级侧输出也会强制为低电平?

如果存在这样的器件、您能告诉我们器件型号吗?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们有两种型号中的隔离器->默认次级侧状态为高电平和低电平。

    您可以使用我们最新的数字隔离器 ISO6440(来自 ISO644x 系列 — ISO6440 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)  

    在默认输出状态为低电平的情况下-> ISO6440F 是合适的器件

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持。

    ISO6440 是一款适用的器件。
    样片似乎已提供;但产品尚未正式发布。
    请告知何时安排发布?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    您可以继续使用预生产样片进行评估。

    很遗憾、我们不能公开披露这些日期。 我可以私下向您发送消息。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持。

    我已接受您的朋友请求、您能否通过私人消息与我分享信息?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持。

    您能否确认您是否有机会查看此问题?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我无法看到您接受我的朋友的请求,因此无法向您发送私人消息。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun-san:

    感谢您的支持。

    虽然我已经接受了、但似乎还没有得到反映。
    如果可能、我们会通过电子邮件进行沟通。

    此外、在我的账户中、我可以看到 ISO6440FDWR 已在 TI store 库存中提供;但是、当与客户共享信息时、它显示为“缺货“。
    客户正在紧急申请样品、您能否告知我们应如何继续?

    如果无法支持 ISO6440FDWR、我们还要求提出备选器件。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题
    通过电子邮件继续对话

    此致
    Varun