Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551, ISO7240M, ISO6440
器件型号: ISO7240M
主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551、 ISO6440
您好的团队、
我们的客户目前正在评估 UCC27714EVM-551 评估板。
该板装有 ISO7240M。
在该电路板上、当施加次级侧电源 (VCC2) 并且移除初级侧电源 (VCC1) 时、默认的逻辑行为是次级侧输出会变为高电平、这会导致所有主电路 FET 栅极都导通。
是否实现了任何具有 ISO7240M 的引脚兼容器件、从而即使移除 VCC1、次级侧输出也会强制为低电平?
如果存在这样的器件、您能告诉我们器件型号吗?
此致、
Kyohei