This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:隔离式电源 Vin = 5V 至 12V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1635531/sn6505b-q1-isolated-power-supply-vin-5v-to-12v

器件型号: SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B

HII

我们有设计隔离电源的要求。 规格如下:

VIN:5V

输出电压:12V

350mA:(max)

在设计方面,我们选择了 SN6505B 推挽驱动器。 我们在选择变压器时面临着一些问题。 根据标准、我们的计算结果、匝数比将大于 3.05。 以下是 WE-PPTI 推挽式变压器的选项

1.750320340

2.750316818

3. 750316819

请选择正确

此致

Mudit Mittal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    我将于明天检查每个变压器并进行确认

    此致、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    请查找以下输入:

    根据数据表、SN6505B 需要 VT 产品> 7.6V ·μs 的变压器。 请参阅数据表快照  

    器件型号 匝数比 (NS:NP) VT 产品 次级电流(典型值) 适用性
    750320340 1:3.5 ·16V μs 250mA 电流额定值Warning️ 为 4 μ A
    750316818 1:3.5 9V·μs 380mA White check mark 最佳匹配
    750316819 1 : 2.88 9V·μs 460mA Warningμ s 匝数比< 3.05

    750316818 更适合您的应用。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢。此致、

    Prateek