Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B
HII
我们有设计隔离电源的要求。 规格如下:
VIN:5V
输出电压:12V
350mA:(max)
在设计方面,我们选择了 SN6505B 推挽驱动器。 我们在选择变压器时面临着一些问题。 根据标准、我们的计算结果、匝数比将大于 3.05。 以下是 WE-PPTI 推挽式变压器的选项
1.750320340
2.750316818
3. 750316819
请选择正确
此致
Mudit Mittal