您好,TI专家:
我的客户用ISOUSB211制作了自己的PCB,我问了一些问题,如下面的链接:
他们用几种不同的方法进行了更多的测试。
请先查看下图。

最初,他们在下游端口上设计了USB C型连接器,因为模块是通过C型连接器连接的。
但他们的PCB无法成功。
因此,他们尝试将C型连接器更改为A型(灰色电缆)->使用A型到C型电缆(白色电缆)->,最后连接模块。最后,他们成功完成了此配置。
我不知道他们只使用USB 2.0 信号,虽然他们使用C型连接器,我觉得没有问题.
您是否可以再次检查原理图(在上一线程中)和此连接方法来解决此问题?
我还有一个问题,ISOUSB211工作时温度会上升到57度(使用红外温度计),触摸ISOUSB211时感觉很热。
这是正常情况吗?
(当他们使用电源而不是USB 5V电源时,其消耗的电流仅为170mA。
如果此类热量正常,我是否应该考虑使用热同步来冷却设备? 或者,我们是否应该修改页面以获得更好的冷却效果? (但在ISOUSB211上找不到散热垫。)
请检查这2个问题。 谢谢。
此致,
追逐