This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:如果使用C型USB连接器,设备无法正常工作。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085840/isousb211-device-is-not-working-if-using-type-c-usb-connector

部件号:ISOUSB211

您好,TI专家:

我的客户用ISOUSB211制作了自己的PCB,我问了一些问题,如下面的链接:

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/107.7648万/isousb211-isousb211-does-not-working-on-customer-s-pcb

他们用几种不同的方法进行了更多的测试。

请先查看下图。

最初,他们在下游端口上设计了USB C型连接器,因为模块是通过C型连接器连接的。

但他们的PCB无法成功。

因此,他们尝试将C型连接器更改为A型(灰色电缆)->使用A型到C型电缆(白色电缆)->,最后连接模块。最后,他们成功完成了此配置。

我不知道他们只使用USB 2.0 信号,虽然他们使用C型连接器,我觉得没有问题.

您是否可以再次检查原理图(在上一线程中)和此连接方法来解决此问题?

我还有一个问题,ISOUSB211工作时温度会上升到57度(使用红外温度计),触摸ISOUSB211时感觉很热。

这是正常情况吗?

(当他们使用电源而不是USB 5V电源时,其消耗的电流仅为170mA。

如果此类热量正常,我是否应该考虑使用热同步来冷却设备? 或者,我们是否应该修改页面以获得更好的冷却效果? (但在ISOUSB211上找不到散热垫。)

请检查这2个问题。 谢谢。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您联系并分享最新信息。

    是否可以再次查看原理图(在以前的线程中)和此连接方法来解决此问题?

    在先前的讨论中,提出了多项建议,以对示意图进行修改。 请您确认是否已实施建议的更改?
    如果已实施,请分享更新后的示意图,以便我们审核并确认是否一切正常。

    我还有一个问题,ISOUSB211工作时温度会上升到57度(使用红外温度计),触摸ISOUSB211时感觉很热。

    这是正常情况吗?

    [/引述]

    您能否同时确认正在运行的设备的速度? LS,FS或HS?
    如果原理图未更新且内部LDO串联连接,则会显著加热设备。 请分享原理图以供查看。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 科特什瓦尔:

    感谢您的支持。

    这是一个好消息,他们终于成功地使它工作了。

    但问题仍然存在,ISOUSB211运行时的温度约为70℃。

    我附上最新的示意图。请查看此高温的任何问题。

    模块的速度也很高,请同时检查。

    +还有一个问题,EQ针脚的确切用途是什么? 我刚刚知道,我必须上拉或下拉每个EQ针脚,具体取决于USB电缆的长度。 我对吗?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    我很高兴您的客户已经确定了根本原因并使其发挥作用。

    关于工作温度,让我们通过数学来确认观察结果。

    MaxDeviceTemp = MaxDevicePower * ThetaJA + MaxAmbientTemp  ---(1)

    基于170mA的给定电流,Vbus和Vcc的电源为5V,  

    MaxDevicePower为170mA*5V =0.850W。 测量的MaxDeviceTemp = 70C

    使用(1),  MaxAmbientTemp = MaxDeviceTemp - MaxDevicePower * ThetaJA

                             = 70 -(0.85 *51)   ThetaJA列在数据表的第6页上

                             = 26.65C。

    计算出的环境温度为26.6C,且在预期范围内。

    因此,使用此配置,70C的设备温度是合理的。

    数据表中的9.3 部分提供 了不同的配置,以满足不同的热量考虑/要求。

    主要目的是降低器件的最大功耗,从而降低器件温度。

    我建议在5V电源和Vcc引脚之间增加一个电阻器,将Vcc降低到大约3.3V。 (请参阅数据表第31页)

    假设电流的20 % 由Vbus消耗,而80 % 由Vcc消耗,  

    MaxDevicePower = 5V*34mA + 3.3 *136mA = 0.449W。

    使用(1): MaxDeviceTemp = 0.449 *51 + 26.65 = 49.5C。   

    因此,该设备的冷却温度为20C。

    要计算电阻值,假设Vcc的最差电流消耗为96mA。  

    电阻= 5V-3.3V/96mA = 17.7 欧姆。  

    均衡器针脚设置中继器接收器的均衡器和中继器发射器的预强调。

    当系统具有高信道损失时,它们用于补偿信道损失并增强信号完整性。

     有关详细信息,请参阅本应用手册。

    此致,

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    另请建议客户将电容器移近针脚,并遵循数据表中规定的指南。

    此致,

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alfred:

    感谢您的支持。

    我说我的客户成功地使用ISOUSB211连接了模块,但仍然存在问题。

    连接的可能性与50 % 有关。这意味着当他们尝试连接TOE模块10次时,他们成功5次,失败5次。

    即使他们成功连接,如果他们尝试执行其他功能(如更改设置或测量某些内容等),连接也会再次失败。

    不管怎么说,连接很不稳定,而且他们尝试测试所有EQ针脚的组合,根本不起作用。

    您能否检查改善连接的方法? 如果您需要更多相关信息,请告诉我。 谢谢。

    PS:从IC到主机连接器的路由是关于60 mm ,从IC到外围设备的路由是关于30 mm。这是否是一个问题? USB路由的差分阻抗匹配如何?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您再次联系我们!

    第一步是排除C型连接器是根本原因。

          1.是否仅在使用C型连接器时发生?

           2.如果您使用A型连接器,您是否仍然看到相同的问题。

    第二步是检查电源的完整性,并确保VBUS,V3P3V和V1P8V的电压符合要求。

          1.好的和坏的情况下的电压是多少?

          2.系统未连接时,是否出现过巨大的电流峰值?  

    第三步是探测差分信号并检查信号质量。

          路由(6 cm 和3 cm)相对较短且损耗较低,因此EQ可能对该系统没有帮助。

          差分阻抗建议为90欧姆。

          如果阻抗显著偏差,则会导致巨大反射并降低信号完整性。

    此致,

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    您有任何更新吗?

    此致,

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Alfred:

    我的客户仍在测试您提到的内容。

    我会尽快将结果发送给您。 谢谢。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Chase! 一