This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6506是否适合正极和负极电源应用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1099710/sn6507-is-sn6506-suitable-for-positive-and-negative-power-supply-applications

部件号:SN6507

大家好,

SN6506是否适合正极和负极电源应用?

如果是,您是否有我的参考信息? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您与我们联系。

    基于SN6507的解决方案提供隔离电源轨。 根据变压器设计和变压器绕组的数量,您可以获得多个隔离电源导轨。 请参阅以下基于SN6505的应用说明,该应用说明列出了各种设计,包括双极输出(正负输出指相同GND点)的设计。 这些方法同样适用于SN6507。

    具有3.3 V/5V输入和12V /15V输出的信号和电源隔离

    如果您有任何其他问题,请告知我们,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    谢谢,我也想知道。 TI是否会像数据表中的表格一样? 为客户提供24-26V输入和输出15V,-4V变压器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    对不起,我们目前没有用于24-26V输入和+15V/-4V输出的变压器,因为这是一个不常见的要求。 客户必须联系变压器供应商,以开发定制变压器。

    如果您有任何其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao