请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN6507 大家好,
SN6506是否适合正极和负极电源应用?
如果是,您是否有我的参考信息? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jimmy:
感谢您与我们联系。
基于SN6507的解决方案提供隔离电源轨。 根据变压器设计和变压器绕组的数量,您可以获得多个隔离电源导轨。 请参阅以下基于SN6505的应用说明,该应用说明列出了各种设计,包括双极输出(正负输出指相同GND点)的设计。 这些方法同样适用于SN6507。
具有3.3 V/5V输入和12V /15V输出的信号和电源隔离
如果您有任何其他问题,请告知我们,谢谢。
此致,
Koteshwar Rao