你(们)好
我的客户正在使用 ISO3080DWR。
据说这次收到的产品的顶部标记与现有产品不同(文本位置、大小...)。
就像下图。 我询问现有产品和标记样式是否有问题。

左: 现有。 正确:新
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
很抱歉造成混淆。
我与内部团队进行了核对、然后了解到 LTC 为"24AQ59T"、而不是"24A059T"或"24AO59T"。 我在搜索这两个不正确的 LTC 代码、因此无法在我们的系统中找到它。 现在、我确认"24AQ59T"是正确的 LTC 并与 ISO3080相关联。
我还检查了较新器件中文本大小的变化、我发现今年年初、许多器件确实进行了尺寸缩减、以优化和提高生产率。 因此、您可以确认客户这是 TI 的明智选择、他们不应对此有任何顾虑。
如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao