This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:有关 ISO3080DWR 顶部标记的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1109682/iso3080-question-about-top-marking-of-iso3080dwr

器件型号:ISO3080

你(们)好

我的客户正在使用 ISO3080DWR。

据说这次收到的产品的顶部标记与现有产品不同(文本位置、大小...)。

就像下图。 我询问现有产品和标记样式是否有问题。

 

左: 现有。 正确:新

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系。

    我确实看到了现有设备和新设备中使用的文本大小的差异。 请允许我在内部进行检查、然后返回给您并确认是否需要这样做。 请允许我在本周结束前回来。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    右侧器件的批次追踪代码(LTC)似乎不正确、与 ISO3080无关、似乎不是来自 TI。 与 ISO3080关联的左侧设备的 LTC、正在我们的系统中进行识别。 因此、我可以说右侧的器件不是 TI 正品器件。 您是否知道客户从何处购买器件?

    LTC 是设备第一行中的7个字符代码。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    我们是 TI 在韩国的机构 Arrow。

    这是我们直接提供的产品、但客户公司问、因为它与以前的产品不同。

    我认为原装产品是正确的。 请再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉造成混淆。
    我与内部团队进行了核对、然后了解到 LTC 为"24AQ59T"、而不是"24A059T"或"24AO59T"。 我在搜索这两个不正确的 LTC 代码、因此无法在我们的系统中找到它。 现在、我确认"24AQ59T"是正确的 LTC 并与 ISO3080相关联。

    我还检查了较新器件中文本大小的变化、我发现今年年初、许多器件确实进行了尺寸缩减、以优化和提高生产率。 因此、您可以确认客户这是 TI 的明智选择、他们不应对此有任何顾虑。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    是否有计划根据顶部标记的变化发布 PCN?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为、如果器件电气特性发生任何变化、则需要使用 PCN。 由于顶部标记变化不会影响器件电气特性、因此不需要发出 PCN。 我希望这能解决你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao