This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:通信有时失败

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1011571/iso1050-communication-failed-sometime

器件型号:ISO1050

你(们)好

使用 ISO1050时、客户 有时发现 CAN 通信异常。 与正常波形相比、总线上未发现电平变化、因此不应不时有数据。 这种异常并不频繁、只是偶尔发生。

没有烧毁迹象、电源正常、 测量 CAN 引脚阻抗与正常芯片相同。

在下面附上了原理图、您能给我一些提示吗?

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    感谢您与我们联系!  

    ISO1050 CAN 总线只是 TXD 的差分缓冲器。 因此、期望 CAN 总线始终输出从 TXD 引脚读取的数据。

    我不清楚为什么给定信息的级别不会不时发生变化。

    请提供以下信息吗?

    1.您发现有多少台设备出现了此问题?

    2.在器件未转换时、您能否提供 TX 和总线波形?

    3.您是否还可以提供所用 TVS 二极管的器件型号?

    此致、

    Alfred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您是否对这些请求有任何更新?

    谢谢、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我希望您已确定问题的根本原因。

    如果您对此主题还有其他问题、请使用"提出相关问题"

    按钮发布您的问题。

    此致、

    Alfred