请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 你(们)好
使用 ISO1050时、客户 有时发现 CAN 通信异常。 与正常波形相比、总线上未发现电平变化、因此不应不时有数据。 这种异常并不频繁、只是偶尔发生。
没有烧毁迹象、电源正常、 测量 CAN 引脚阻抗与正常芯片相同。
在下面附上了原理图、您能给我一些提示吗?
最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gene、
感谢您与我们联系!
ISO1050 CAN 总线只是 TXD 的差分缓冲器。 因此、期望 CAN 总线始终输出从 TXD 引脚读取的数据。
我不清楚为什么给定信息的级别不会不时发生变化。
请提供以下信息吗?
1.您发现有多少台设备出现了此问题?
2.在器件未转换时、您能否提供 TX 和总线波形?
3.您是否还可以提供所用 TVS 二极管的器件型号?
此致、
Alfred