大家好、
我的客户正在调查 ISO1212、下面没有几个问题、请帮助提供意见。
1.我是否可以说 SENSE 引脚的容差对于 VIL (min)为6.5V、对于 VIH (max)为8.55、对吧?

2.如果问题1的答案是肯定的,VIH (max)的公式应为8.55V+1k 欧姆*2.25mA*562ohm/562ohm (使用1k 欧姆电阻作为 Rthr,562ohm 电阻作为 Rsense),对吧? 然后、VIH (max)的计算结果为10.8V、但数据表显示 VIH (max)为10.95V。 如果我的理解有误、请改正。
3、如果 Rthr 为0欧姆、VIL (typ)的计算结果为7.1V、VIH (typ)为8.25V、结果与上表所示的值不同。 为什么?


4、是否有 与下图相同的图表、但 Rthr 为1k Ω?

非常感谢。
陈文森


2. 经客户测试的 EVM (RTHR 为1k Ω、RSENSE 为562 Ω)、在 J4的引脚9上施加5V 电压。 流入 RTHR 的电流大约为1.45mA。 该值是否为预期值? 这就是客户要求输入电流图与1k Ω RTHR 的原因。