This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:VIH 和 VIL 阈值问题

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999000/iso1212-questions-of-vih-and-vil-threshold

器件型号:ISO1212

大家好、

我的客户正在调查 ISO1212、下面没有几个问题、请帮助提供意见。

1.我是否可以说 SENSE 引脚的容差对于 VIL (min)为6.5V、对于 VIH (max)为8.55、对吧?

2.如果问题1的答案是肯定的,VIH (max)的公式应为8.55V+1k 欧姆*2.25mA*562ohm/562ohm (使用1k 欧姆电阻作为 Rthr,562ohm 电阻作为 Rsense),对吧? 然后、VIH (max)的计算结果为10.8V、但数据表显示 VIH (max)为10.95V。 如果我的理解有误、请改正。

3、如果 Rthr 为0欧姆、VIL (typ)的计算结果为7.1V、VIH (typ)为8.25V、结果与上表所示的值不同。 为什么?

4、是否有 与下图相同的图表、但 Rthr 为1k Ω?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的联系。 请查看下面我对您列出的问题的意见。

    表中显示的数据是电气特性数据。 这意味着这是一组样本的实际测试数据、最小/最大值是统计 sigma 加法。 这反过来意味着、您挑选的任何 ISO1212样本应在 char 表中具有其 VIL 和 VIH 阈值、并且几乎不应达到 VIL (min)和 VIH (max)值、前提是它们是根据数据表中提到的条件进行测试。

    2.您在数据表中看到的 VIL (typ)和 VIH (typ)等式是从实际电路得出的等式。 这些是为了帮助客户选择合适的外部组件、以根据其要求设置阈值。 尽管如此、这些仍然是理论计算、由于包括电阻器在内的外部组件的容差、实际结果可能略有不同。 如果根据数据表建议对它们进行了测试、则我们希望它们在数据表中指定的范围内 b。
    请注意、这些公式仅用于典型阈值计算、可能未达到数据表中指定的最小值和最大值。

    正如我之前提到的、数据表中 VIL 为7V、VIH 为8.2V 的典型值是在样本上观察到的实际测试数据、而在理论计算的实际电路公式中使用的7.1V 和8.25V 值。 因此、计算值不一定与数据表中提到的典型统计测试值完全匹配。 计算值应处于数据表规格的最小值-最大值范围内。

    4.请允许我检查 RTHR = 1kΩ 是否有这样的图。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    非常感谢您的快速响应。 我将根据您的意见回复客户。

    对问题4重新分级、我认为我在数据表中找到了该图。

    客户现在还有一个问题。  他正在设计3类 DI 模块、VIH 阈值为11V。

    如果客户选择562ohm、1%、1kohm、5%(因为这个1k 电阻器是高功率电阻器、在客户端最受欢迎)、   那么这个组合是否可以使 VIH (max)低于10.95V?  

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的更新。

    图18中的图与图5中的图相同、参考 RTHR = 1kΩ Ω 是一个拼写错误、将在下一版数据表中进行更正。 关于您请求的 RTHR = 1kΩ μ s 图、很抱歉、我们没有此类图可供 RTHR = 1kΩ μ s 共享。

    上述电气特性表中的 RTHR = 1kΩ Ω 对应于容差为1%的电阻器、表中列出的最小/最大值仅适用于1%的电阻器。 当使用5%容差 RTHR 时、我们预计 VIH (max)将增加约125mV。 请注意、这只是一个估计值、而不是实际的图表数据。

    我知道客户的大容量运行功率1kΩ μ W、ISO1212的主要优势之一是无需大功率电阻器。 因此、如果可能、请务必请求客户是否可以使用功率较低的1%电阻器、从而节省一些成本。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    客户考虑是否使用大功率电阻器、因为大功率电阻器有助于模块的稳健性。 它可以防止在短时间内意外接触交流电源线而造成损坏。  

    有两个问题需要您的评论。

    数据表具有如下 EMS 测试结果、DUT 没有 TVS、对吧? RTH (1Kohm)的功率是多少? 2. 经客户测试的 EVM (RTHR 为1k Ω、RSENSE 为562 Ω)、在 J4的引脚9上施加5V 电压。 流入 RTHR 的电流大约为1.45mA。 该值是否为预期值? 这就是客户要求输入电流图与1k Ω RTHR 的原因。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您分享更多信息、请参阅下面我的输入。

    请允许我检查用于浪涌测试的1kΩ Ω RTHR 电阻器的实际功率、然后返回给您。

    1kΩ 562Ω Δ V RTHR 时、VIL (typ)变为9.2V、0V 输入到 VIL (typ)的输入电流将介于0mA 和2.25mA 之间(RSENSE 的稳定电流=Δ I)。 由于施加的5V 电压介于0V 和9.2V 之间、因此预计电流为1.45mA、电流介于0mA 和2.25mA 之间。

    我了解1kΩ 的 RTHR 的输入电流与输入电压间的关系图将为客户提供帮助、遗憾的是、我没有与您分享这些信息。 请0Ω、通过添加 RTHR、我们仅移动 VIL 和 VIH 阈值、而输入电流模式将保持与图5相同(此时 RTHR =Δ V)。

    请允许我以 RTHR 的功率再次与您联系、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    同时、我想与大家分享一份有关 ISO121x 浪涌测试的技术手册。 请务必在下面向客户分享技术手册链接、以展示使用各种 RTHR 电阻器(以及器件型号)进行的一些浪涌测试实验及其测试结果。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla483


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您与我们分享此技术手册、它应该对客户非常有帮助。

    当您检查用于浪涌测试的1kΩ Ω RTHR 电阻器的实际功率时、您还能帮助检查是否安装了 TVS。

    BR、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    客户对本技术手册非常感兴趣、因此 研发部门会考虑在保护结构下实施。 客户产品规格的浪涌通过标准。 为+-1KV、但客户在执行浪涌测试时会有+-2kV 的通过裕度。

    那么、如果 RTHR 是1kohm、5%、1206薄膜  电阻器、您可以帮助评论哪款 TVS 器件可以实现这一性能?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢客户的反馈。

    [引用 userid="64988" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999000/iso1212-questions-of-vih-and-vil-threshold/3691980 #3691980"]当您检查用于浪涌测试的1kΩ Ω RTHR 电阻器的实际功率时,您还能帮助检查是否安装了 TVS。

    对于数据表中列出的测试结果、未使用/安装 TVS 二极管。

    [引用 userid="64988" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/999000/iso1212-questions-of-vih-and-vil-threshold/3692302 #3692302"]因此,如果 RTHR 是1k 欧姆、5%、1206薄膜  电阻器,您能不能帮助评论哪个 TVS 器件可以实现此性能?

    通过采用图2所示电路的薄膜电阻器 RTHR 来满足2kV 浪涌要求 RTHR 能够支持4kW 的峰值功率。 峰值功率规格通常未定义薄膜电阻器、因此很难选择电阻器。 客户必须尝试各种瓦数电阻器、以查看满足其要求的器件。 或者、如果客户可以选择 MELF 电阻器、则该电阻器将能够处理峰值功率、而不会出现任何问题。 有关与 MELF 电阻器一起使用的 TVS 二极管器件型号、请参阅技术手册中的表2。

    如果客户不想使用 MELF 并且只想使用薄膜电阻器、则可以使用下表中列出的 TVS 二极管器件型号来满足高达3kV 的浪涌要求。 浪涌技术手册中也提供了该电路和测试结果。

    在这种情况下、由于浪涌电流不会流经 RTHR 电阻器、因此客户无需在此处选择大功率电阻器。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao