Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, ISO1540
主题中讨论的其他器件:TXS0104E、
我在 CPU 上有一个主控制器 I2C。 这需要经过电平转换器(TXS0104E)、因此 CPU 可以保持在3.3V、I2C 可以保持在5.0V。
然后、该 I2C 总线会连接到具有8个卡连接器的背板(最多支持8个从"卡")
每个卡都有一个 ISO1540、然后连接到 I2C 从芯片(可以是 I/O 芯片、可以是 temp 芯片、也可以是 DAC 芯片等)、但最多可以使用8个任何类型的卡。
当我插入任何一张卡时、它们工作正常。 所有卡都能正常工作。 当我插入多张卡时、我无法与其中任何一张卡通信。
我的问题:是否允许多个 ISO1540芯片位于每个从芯片前并联的同一 I2C 总线上?