This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:我可以在同一总线上使用多个隔离器芯片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/944877/iso1540-can-i-have-multiple-isolator-chips-on-the-same-bus

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:TXS0104E

我在 CPU 上有一个主控制器 I2C。 这需要经过电平转换器(TXS0104E)、因此 CPU 可以保持在3.3V、I2C 可以保持在5.0V。  

然后、该 I2C 总线会连接到具有8个卡连接器的背板(最多支持8个从"卡")

每个卡都有一个 ISO1540、然后连接到 I2C 从芯片(可以是 I/O 芯片、可以是 temp 芯片、也可以是 DAC 芯片等)、但最多可以使用8个任何类型的卡。

当我插入任何一张卡时、它们工作正常。 所有卡都能正常工作。 当我插入多张卡时、我无法与其中任何一张卡通信。

我的问题:是否允许多个 ISO1540芯片位于每个从芯片前并联的同一 I2C 总线上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这里有一个很好的问题、感谢您在 E2E 上发帖!

    ISO1540的2侧能够与其他 ISO1540s 2侧并联、但不能与1侧并联。  

    ISO1540在器件的第1侧使用静态电压偏移(SVO)、以避免出现闩锁状态。 因此、该器件的这一侧无法连接到其他也使用静态电压偏移的器件(包括使用此方法的其他隔离器或 I2C 缓冲器)。 ISO1540的第1侧还具有40pF 的较低容性负载限制、更适合低容性本地节点、而背板或具有多个连接的长迹线则不太适合。  

    ISO1540的第2侧没有这些限制、并且可以连接到任何其他符合 I2C 标准的器件、并且可以承受高达 I2C 额定400pF 的容性负载。 这包括与使用静态电压偏移的其他器件的兼容性。

    听起来、您与 ISO1540一起使用的卡可能会使1侧朝向背板的连接。 当只有一个 SVO 存在时、就不会出现问题。 但是、一旦引入另一个具有 SVO 的器件、系统将不再工作。 第二个电路板的附加电容也可能超过隔离器这一侧的最大负载。  

    是否可以检查卡上 ISO1540器件的方向? 如果2侧能够用于背板和并联连接、我不能预见上述情况会带来什么问题。 让我知道具体情况、我可以帮助进一步诊断、也可以建议替代解决方案。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应。  

    是的、"cards"上的 ISO1540的侧面"1"朝向背板、我认为我理解 SVO 的问题。

    我们的一些"卡"只有1个 I2C 芯片、因此翻转它将起作用。 但有些器件上有多个 I2C 芯片、因此甚至翻转 ISO1540似乎在这些情况下不起作用。  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很高兴听到我们能够确定问题的这一部分原因。

    ISO1540上的40pF 负载限制确实不适合用于多个器件连接。 如果布线足够短且器件容性负载足够小(它们应在数据表中指定此值)、您可能能够保持低于或接近此限值。 但是、如果情况并非如此、您可能需要在器件之间添加 I2C 缓冲器(注意不要将另一个 SVO 侧连接到 ISO1540的侧1)、以减小 ISO1540提供的电容。  

    请告诉我、这些解决方案是否对您的系统来说是可行的、或者我们是否需要考虑任何其他限制因素。

    此致、
    Eric