主题中讨论的其他器件: ISO1044、 ISO1042
您好!
我们在输出 PCB 上使用 ISO1050DW 收发器进行 CAN 通信。 我想深入了解 CANH/CANL 引脚在 IC 内部必须发生什么、才能短接到收发器 IC 的 GND 引脚。 此外、我们将收发器 IC 从电路板上移除、以检查哪个 GND 引脚与 IC 上的 CANH/CANL 引脚短路、我们发现引脚10是与收发器上的 CANH/CANL 短路的引脚。
CAN 网络上有15个节点、每个节点使用 ISO1050DW 收发器进行 CAN 通信。 最近、我们看到一些节点上的收发器上的 CANH 和/或 CANL 引脚在连续运行几个小时后短接至收发器上的接地引脚、从而使整个通信网络断电。 在某些收发器上、不一定会短接、但电阻非常低。 在良好的收发器上、我们看到电阻约为7兆欧。 在有故障的收发器上、我们可以看到电阻介于 Kilo 欧姆范围内或短路(电阻极低、例如10-100欧姆)。 我们试图理解为什么会发生这种情况的原因。 每个节点的工作温度绝不会超出 ISO1050DW 的建议温度范围。 我们在大量收发器上没有看到这个问题、但我们看到的情况比我们想要的要多。