This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DW 上的短路输出

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/949817/iso1050-shorted-output-on-iso1050dw

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042

您好!

我们在输出 PCB 上使用 ISO1050DW 收发器进行 CAN 通信。 我想深入了解 CANH/CANL 引脚在 IC 内部必须发生什么、才能短接到收发器 IC 的 GND 引脚。 此外、我们将收发器 IC 从电路板上移除、以检查哪个 GND 引脚与 IC 上的 CANH/CANL 引脚短路、我们发现引脚10是与收发器上的 CANH/CANL 短路的引脚。

CAN 网络上有15个节点、每个节点使用 ISO1050DW 收发器进行 CAN 通信。 最近、我们看到一些节点上的收发器上的 CANH 和/或 CANL 引脚在连续运行几个小时后短接至收发器上的接地引脚、从而使整个通信网络断电。 在某些收发器上、不一定会短接、但电阻非常低。 在良好的收发器上、我们看到电阻约为7兆欧。 在有故障的收发器上、我们可以看到电阻介于 Kilo 欧姆范围内或短路(电阻极低、例如10-100欧姆)。 我们试图理解为什么会发生这种情况的原因。 每个节点的工作温度绝不会超出 ISO1050DW 的建议温度范围。 我们在大量收发器上没有看到这个问题、但我们看到的情况比我们想要的要多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit Bidwe1、

    很遗憾听到您的 CAN 网络出现一些故障。 将 CAN/CANL 线路短接至接地可能是由于总线上发生瞬态过压事件。 AY TVS 二极管是否用于总线保护? 如果是、您能否共享 TVS 二极管器件型号、以便我可以检查以确保其有效? 您还可以与总线上的任何组件(TVS、端接、扼流圈等)共享此系统中 CAN 收发器的原理图吗?

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您回来。 我们有一个 ESD 保护二极管。 其器件型号为 NUP2105。 我已附上收发器原理图的屏幕截图。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    使用的 TVS 二极管的钳位电压似乎高于 ISO1050 CANH 和 CANL 的绝对最大电压容差。 这意味着总线上可能发生电压、从而损坏 ISO1050、TVS 二极管无法对其进行保护。

    下面是一个文档的链接、该链接解释了如何正确保护 ISO1050和 ISO1042。 此外、ISO1042和 ISO1044是我们较新的 CAN 收发器、与 ISO1050相比将进行多项改进。  

    尊敬的、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    感谢您发送应用手册。 我们将 TVS 二极管更改为应用文档(CPDT-12V)中指定的二极管、并附上了我们在确定 ISO1050 IC 引脚范围时获得的结果的屏幕截图。  

    蓝色线为 VCC2 (引脚16)、绿色线和黄色线分别为 CANH 和 CANL (引脚13和引脚12)、红色线为12V 电源、通过稳压器转换为5V (施加在 VCC2上)。  

    二极管发生变化后、我们仍会在 CAN 线路上看到瞬变。 您能帮助解决这个问题吗?

    谢谢、

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    遗憾的是、图像似乎没有通过。 可以再试一次吗? 查看这些波形对于根本原因分析至关重要。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    感谢您发送应用手册。 我们将 TVS 二极管更改为应用文档(CPDT-12V)中指定的二极管、并附上了我们在确定 ISO1050 IC 引脚范围时获得的结果的屏幕截图。  

    蓝色线为 VCC2 (引脚16)、绿色线和黄色线分别为 CANH 和 CANL (引脚13和引脚12)、红色线为12V 电源、通过稳压器转换为5V (施加在 VCC2上)。  

    二极管发生变化后、我们仍会在 CAN 线路上看到瞬变。 您能帮助解决这个问题吗?

    谢谢、

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    这是屏幕截图。  

    蓝色线为 VCC2 (引脚16)、绿色线和黄色线分别为 CANH 和 CANL (引脚13和引脚12)、红色线为12V 电源、通过稳压器转换为5V (施加在 VCC2上)。  

    谢谢、

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    遗憾的是、波形的时间刻度太大、无法看到有意义的开关模式和瞬态。 您是否可以像下面的示例那样以模拟时间刻度提供波形? 理想情况下、要抓住所涉及的非理想瞬态和行为。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit、

    放大噪声波形将有助于消除这些瞬变只是您所使用的测量系统产生的伪影的可能性。 另请注意、TVS 二极管不会消除瞬变、而是将其降低到 VCLAMP 或更低。  

    我将此主题标记为已解决、但如果您需要继续对话、请随时制作新的相关主题。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我希望这将为您提供更好的展示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    感谢您分享额外的波形。

    如您所见、波形显示的单个电压样本超过预期值。

    12V 电源(红色):-25V

    Vcc2轨(蓝色):20V

    CAN_H 和 CAN_L:(绿色和黄色):30V

    您是否知道在哪些测试条件下您会看到这些大电压偏移(正常运行、EMC 测试等)? 是否可以在示波器上以更高的分辨率捕获这些电压偏移? 您可以使用阈值为+6V 的 Vcc2上的单个上升沿触发示波器。 确保调整示波器的时基以捕获过压情况的整个持续时间。

    此外、您能否确认您是否仍然看到 ISO1050器件因更新后的 TVS 二极管受损?

    以上内容将确认这是由于电压样本有限(示波器时基太大)或耦合到系统中的实际电压瞬变而导致的示波器测量的伪影。

    排除任何可能的范围伪影后、让我们从 Vcc2开始调试该问题。 Vcc2上的20V 超过了 ISO1050 (6V)的绝对最大值、并且有可能损坏器件。

    谢谢、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    只需签入即可查看您是否有任何更新。

    如果您有任何疑问、请随时回复此主题。

    谢谢、

    Dushmantha