Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7741
在模块级 EMC 测试期间、我们发现一个采用 iso7721的电路板组件在两个频率点出现故障。
为了排除对整个测试的影响、我们首先测试了电源模块(交流/直流模块)、并通过测试。
但是、当故障电路板通电且电路板未连接输入/输出时。 在414MHz 和830MHz 频率下、其 EMI 能量超过限制(EN55032 A 类) 10dB 以上。
我检查了 iso7721数据表、猜测调制方案可能会导致 EMI 超出范围。
请帮助调查此问题。