This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:EMI 超出限制 ISO7721

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/948784/iso7721-emi-over-limit-iso7721

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7741

在模块级 EMC 测试期间、我们发现一个采用 iso7721的电路板组件在两个频率点出现故障。
为了排除对整个测试的影响、我们首先测试了电源模块(交流/直流模块)、并通过测试。
但是、当故障电路板通电且电路板未连接输入/输出时。 在414MHz 和830MHz 频率下、其 EMI 能量超过限制(EN55032 A 类) 10dB 以上。
我检查了 iso7721数据表、猜测调制方案可能会导致 EMI 超出范围。
请帮助调查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JKW:

    很遗憾听到这个问题。 由于 ISO7721仅是数字隔离器(内置无电源隔离) 所涉及的信号功率水平非常低、我们预计不会导致符合 EN 55032 A 类标准的任何辐射发射问题。我们已经对其进行了测试、许多客户已针对 EN 55032 B 类测试 ISO7721、他们通常不会面临任何问题 问题。

    请参阅以下技术手册、其中介绍了 ISO7741测试结果、该器件能够轻松满足与 EN 55032 B 类相同的 CISPR 32 B 类要求

    什么是 EMC? 有关隔离式系统中 EMI、辐射发射、ESD 和 EFT 的4个问题
    www.ti.com/lit/slla524

    为了更好地帮助您解决问题、请与我们分享有关您的申请和问题的更多信息。 请分享以下信息以帮助我们进行调试、谢谢。

    1. 让我们更详细地了解您的应用以及 ISO7721在您的应用中的确切位置。
    2. 请分享显示 ISO7721和器件任一侧连接到该器件的器件的原理图。
    3. 请与您的产品测试配置分享发射测试结果图。
    4. 如有可能、请在辐射实验中分享测试设置图、其中显示了与您的产品的各种连接。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Koteshwar 的快速响应 。

    根据您的信息、我可以将注意力转向电路板上的另一个部件、以找出根本原因。

    但我想分享一些有关我的问题的基本信息。 测试期间、电路板没有输入/输出连接、仅由交流/直流模块供电。

     为了排除对整个测试的影响、 我们首先测试了交流/直流模块、并通过测试。  

    这是我的测试的简单测试设置。 电路板组装的 iso7721主要有两个功能- RS485通信隔离(iso7721)和线性调频脉冲信号应用。

    下面是两个频率点超出范围时的 EMI 测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JKW:

    感谢您分享更多信息和排放结果图。 在414MHz 和839MHz 频率下观察到的尖峰似乎与 ISO7721无关。 一种简单快捷的确认方法是拆下隔离器 ISO7721并将其替换为短路、然后测试是否存在辐射。 这是假设产品可以在没有隔离的情况下运行、仅用于测试。

    完成建议的测试后、请告知我们结果。

    我将继续并将此 E2E 帖子标记为"已关闭"、您仍可以在获得结果后回复此 E2E 主题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao