This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:初级侧出现 sn6505b 干扰

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/961935/sn6505b-sn6505b-glitch-on-primary

器件型号:SN6505B

你好! 我已经对半波双极电路进行原型设计、以便从5V 生成+/-13V 电压。 中的初级总电流约为700mA。 变压器为 Wurth 1.7:1 760030013 (额定电流为350mA)。 此时、变压器被推到很硬的位置、稍后我将切换到1A 变压器。

在两个主桥臂上都有干扰、您可以在下面看到。 有什么想法吗? 可能是磁饱和的副产品?

拓扑如下所示。 这与 SN6505B 规格中的图50类似、接地端移至电容堆叠的中心。 我知道有一个要求、即负载的幅度非常接近、否则会发生磁通不平衡。 是否有人想知道在出现问题之前会有多少视差以及需要寻找什么? 根据我所了解的情况、10%的电流不平衡将表现为 V-t 积的10%变化、如果该变化低于您的最小值、则所有赌注都将关闭。 因此、一个桥臂将看到 V-t 积升高、另一个桥臂将看到 V-t 降低。 不幸的是、我没有太多关于这一点的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未上传。 重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在照片上重试。 似乎将图片粘贴到帖子中不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeattleEE、

    感谢您发帖到 E2E! 当变压器饱和时、D1/D2开关波形中预计会出现小峰值或"毛刺脉冲"。 例如,当 SN6505上使用外部时钟在>1A 的负载上实现~210kHz 的开关频率时,为 SN6505B 设计的变压器会显示以下波形:



    变压器的运行方式各不相同、因此当变压器饱和时、"干扰"样式可能会改变或根本不存在。

    在某些变压器中、作为变压器初级电感和寄生电感的影响、正常运行时也会观察到小毛刺、峰值随流过变压器的电流量而增大或减小、而变压器 760390013具有相对较高的初级电感。 您能否在流经变压器的电流大小不同的情况下共享这些相同的波形?

    在负载平衡方面、TI 不会提供建议、而是在尽可能接近平衡的情况下操作双极轨。 我们无法评论特定器件在不同条件下的 V-t 积如何变化、但略微不平衡的负载可能会导致变压器随着时间的推移而饱和。

    在我们的观察中、具有较高 V-t 积裕度的变压器(如要求为8V-us 时具有24V-t 积的变压器)在饱和条件下表现出更好的电阻并从中恢复。


    谢谢你。
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > 但负载轻微不平衡可能会导致变压器因磁通量随时间的推移而饱和。

    非常感谢。 您是否了解"过了一段时间"可能会有多长时间? 换言之、如果不平衡存在、但在 X 小时后不会导致饱和、包括室中的某个时间、高/低温度以及高/低输入电压、我是否可以确信它不会随着时间的推移而变得更糟? 这适用于负载电流低于干扰发生点30-40%的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeattleEE、

    在某些情况下、不平衡的负载不会导致变压器饱和、如果在针对过程、电压和温度变化的扩展测试后不存在不平衡、这可能表示不会发生饱和。

    R_L+和 R_L-有哪些不同的电流消耗水平? 您是否期望该系统因其拓扑而不平衡?


    谢谢、
    Manuel Chavez