Other Parts Discussed in Thread: SN6505B
你好! 我已经对半波双极电路进行原型设计、以便从5V 生成+/-13V 电压。 中的初级总电流约为700mA。 变压器为 Wurth 1.7:1 760030013 (额定电流为350mA)。 此时、变压器被推到很硬的位置、稍后我将切换到1A 变压器。
在两个主桥臂上都有干扰、您可以在下面看到。 有什么想法吗? 可能是磁饱和的副产品?
拓扑如下所示。 这与 SN6505B 规格中的图50类似、接地端移至电容堆叠的中心。 我知道有一个要求、即负载的幅度非常接近、否则会发生磁通不平衡。 是否有人想知道在出现问题之前会有多少视差以及需要寻找什么? 根据我所了解的情况、10%的电流不平衡将表现为 V-t 积的10%变化、如果该变化低于您的最小值、则所有赌注都将关闭。 因此、一个桥臂将看到 V-t 积升高、另一个桥臂将看到 V-t 降低。 不幸的是、我没有太多关于这一点的文章。