This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:输入正常时输出异常

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/913912/iso7740-abnormal-output-while-input-is-normal

器件型号:ISO7740

您好!

我的客户在隔离式 DCDC (相移全桥)中使用 ISO7740F、如下所示。

F28069位于次级侧、PWM 将驱动初级侧的半桥栅极驱动器、并通过 ISO7740F 实现隔离。

ISO7740F 的初级侧电源为3.3V、次级侧为5V。  100欧姆和100pF 适用于所有四个通道(我只画一个通道)

但我们将观察到以下波形:  

浅蓝色:INA、深蓝色- OUTA、紫色-栅极驱动器输出对应于 OUTA。

我们可以看到 OUTA 没有正确响应 INA。 我们测量到 ISO7740的5V 和3.3V 电源在此期间稳定。

所有四个通道都可能发生这种情况。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    很遗憾听到这个问题。
    我们不希望 ISO7740F 的输出跟随其输入、也不会导致任何跟随输入的问题。 必须有一些外部因素可能导致这种情况。 您可以先分享原理图和 PCB 布局吗? 我需要查看实际原理图、其中显示了与 MCU 和栅极驱动器的连接以及组件值和 PCB 布局。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与我在这里绘制的一样。

    但 PCB 布局很难从客户那里获得机密信息。

    布局有哪些特殊要求? 请给我一些一般性建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我了解共享原理图和 PCB 布局时存在的问题、如果需要、也可以通过电子邮件共享这些问题。

    您共享的图未显示去耦电容器及其值、未显示使用的栅极驱动器、也未显示原理图中的任何其他无源器件。 即使是这些小问题也可能导致问题、有时由于我们以前可能没有看到的其他组件、这可能成为问题。 因此、第一步是查看原理图、以查看直接或间接连接到器件是否存在任何异常、从而可能导致此类问题。 因此、我需要您的帮助来分享实际原理图。

    在 PCB 布局中、将去耦电容器放置在距离器件电源引脚2mm 的距离内至关重要。 就像原理图一样、可能存在与问题无关的东西、但也可能是导致问题的原因。 我们还需要查看 PCB 布局、以排除这两个问题。

    如果客户能够分享一个波形、其中 ISO7740F 输入 INA、输出 OUTA 和 VCC2同时在单个屏幕中捕获、并在 OUTA 上观察到问题、我也会不胜感激。 输出端的绝对电压直接取决于其电源电压、因此、当 OUTA 下降时、VCC2电压下降很可能导致这种情况。

    请务必共享请求的信息、以便我们更快、更好地对其进行调试。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    我们将 EN2引脚短接至 VCC2、问题现已解决。 需要对产品进行进一步测试。

    对于该器件、EN2短接至 VCC2是否正常?

    EN2似乎很容易被干扰。

    首先、EN2是悬空的、在功率级极轻的负载下会出现此类问题。

    然后、我们使用 EN2上拉电阻器进行测试、并将4.7K 电阻器连接到 VCC2、该问题发生在400V、10A 输出额定值等重负载下。

    然后、我们使用 EN2上拉至 VCC2并使用0k 电阻器进行测试、问题得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    很高兴听到客户通过将 EN2直接连接到其先前浮动的 VCC 来解决此问题。 是的、不建议使用悬空 EN 引脚、因为内部上拉电阻较弱。 如果系统有噪声、EN 引脚可以很容易地拾取外部噪声。 在这种电源应用中、电感开关会产生瞬态噪声。

    使用4.7kΩ Ω 电阻器(足够强)作为 EN 引脚的上拉电阻器应该已经解决了这个问题、但我在这里看到它没有帮助。 您是否使用引线式电阻器将 EN 连接到 VCC? 也许电阻引线会拾取噪声、部分原因也可能是 PCB 布局。 将 EN2直接连接到 VCC2应该不是问题。

    强烈建议我们审查原理图和 PCB 布局、以避免出现任何其他可能尚未出现的问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao