您好!
我的客户在隔离式 DCDC (相移全桥)中使用 ISO7740F、如下所示。
F28069位于次级侧、PWM 将驱动初级侧的半桥栅极驱动器、并通过 ISO7740F 实现隔离。
ISO7740F 的初级侧电源为3.3V、次级侧为5V。 100欧姆和100pF 适用于所有四个通道(我只画一个通道)
但我们将观察到以下波形:
浅蓝色:INA、深蓝色- OUTA、紫色-栅极驱动器输出对应于 OUTA。
我们可以看到 OUTA 没有正确响应 INA。 我们测量到 ISO7740的5V 和3.3V 电源在此期间稳定。
所有四个通道都可能发生这种情况。
原因可能是什么?