This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两线隔离式 USB 转 RS485

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, THVD1410, ISO1410, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/764955/isolated-usb-to-rs485-two-wire

主题中讨论的其他器件:ISOW7841、 THVD1410、 ISO1410、 TUSB3410

你(们)好

我想知道 TI 是否有隔离式 USB 转 RS485 (2线)设计的参考设计或应用手册。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。
    不幸的是,它看起来不像你所要求的那样-抱歉! 如果我们发现有这样的情况、我们将会通知您。

    您是否可以灵活地使用此终端系统? 如果可能的话、-您能让我们更详细地了解终端系统的目标和约束条件吗[例如:数据速率、隔离级别、链路长度? 这可能有助于我们了解是否存在或是否可能有替代解决方案。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    为了跟进、我们没有与您的请求相匹配的确切解决方案。 请告诉我们您在这里是否有任何灵活性:即,如果您愿意使用 USB 转串行端口芯片,然后再使用隔离式 RS485?



    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    感谢您的回复。

    也就是说,如果您愿意使用 USB 转串行端口芯片,然后再使用隔离式 RS485?

    是的、系统中有灵活性、我愿意使用 USB 转串行端口芯片(例如 FT232RL)、唯一的要求是设计需要紧凑。

    数据速率仅为9600bps、RS485通信为半双工、线路长度仅几米。

    您认为使用 ISOW7841是什么

    我也对其他想法持开放态度,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我读过这个主题、认为如果您对隔离式 RS485系统的尺寸有顾虑、ISOW7841是一个非常好的解决方案。

    以下是适用于采用 ISOW7841的紧凑型隔离式 RS485系统的 TI 参考设计的链接。 从下面的示例板中可以看出、解决方案总占用空间可能非常小。  

    本设计中的 RS485收发器可换出以满足您的需求。  下面是 TI 必须提供的半双工 RS-485收发器列表。 首先、我将查看 THVD1410。  

    另一种选择是使用隔离式 RS-485收发器、如 ISO1410、并通过变压器和变压器驱动器(如 SN6505)生成隔离式电源。 ISO1410数据表(第26页)的"典型应用"部分中提供了一个有关如何实现此目的的示例。 由于这需要一个单独的变压器、我希望此解决方案更高效、但占用更多布板空间。  

    我团队的 Anthony 实际上就这个主题编写了一份文档- 如何隔离 RS-485系统的信号和电源。  

    这是否能回答您的问题? 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    很高兴听到有一些可供探索的选择。 Dan 在隔离(带电源)和 RS485侧提供了很好的选择。 这里有一个与 FT232R 相结合的体面基线。

    在最后一点、在 USB 端、我们想检查 TUSB3410芯片(链接)是否对您可行?
    总的来说、功能相似、但存在差异、不是1:1匹配。

    如果您需要进一步了解 USB 方面的问题、我建议您在接口论坛上咨询我们的 USB 团队(链接)

    我们希望这对我们有所帮助!  我将继续并更新此主题的状态,但如果您有后续问题,我们仍将为您提供帮助! (如果是这种情况、请使用"提出关系问题"或"提出新问题")。

    此致、

    Abhi

    PS:已编辑以更正拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回复、这是有关 ISO410的非常有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    TUSB3410看起来很有趣、我们可能会将其用于未来的项目之一。 我还没有机会深入了解数据表、但在使用此 IC 时、驱动器是否有任何特殊要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    Abhi 在个人休假几天、在他缺席的情况下、我将尝试帮助您解决您的问题。
    如之前提到的 Abhi 一样、为了在 TUSB3410上获得正确准确的答案、我们建议您在接口论坛中发布与 TUSB3410相关的问题。 谢谢、我在下面复制了接口论坛链接。

    e2e.ti.com/.../138


    此致、
    Koteshwar Rao