Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, THVD1410, ISO1410, TUSB3410
你(们)好
我想知道 TI 是否有隔离式 USB 转 RS485 (2线)设计的参考设计或应用手册。
提前感谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Muhammad、
我读过这个主题、认为如果您对隔离式 RS485系统的尺寸有顾虑、ISOW7841是一个非常好的解决方案。
以下是适用于采用 ISOW7841的紧凑型隔离式 RS485系统的 TI 参考设计的链接。 从下面的示例板中可以看出、解决方案总占用空间可能非常小。
本设计中的 RS485收发器可换出以满足您的需求。 下面是 TI 必须提供的半双工 RS-485收发器列表。 首先、我将查看 THVD1410。
另一种选择是使用隔离式 RS-485收发器、如 ISO1410、并通过变压器和变压器驱动器(如 SN6505)生成隔离式电源。 ISO1410数据表(第26页)的"典型应用"部分中提供了一个有关如何实现此目的的示例。 由于这需要一个单独的变压器、我希望此解决方案更高效、但占用更多布板空间。
我团队的 Anthony 实际上就这个主题编写了一份文档- 如何隔离 RS-485系统的信号和电源。
这是否能回答您的问题? 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Dan
您好、Muhammad、
很高兴听到有一些可供探索的选择。 Dan 在隔离(带电源)和 RS485侧提供了很好的选择。 这里有一个与 FT232R 相结合的体面基线。
在最后一点、在 USB 端、我们想检查 TUSB3410芯片(链接)是否对您可行?
总的来说、功能相似、但存在差异、不是1:1匹配。
如果您需要进一步了解 USB 方面的问题、我建议您在接口论坛上咨询我们的 USB 团队(链接)
我们希望这对我们有所帮助! 我将继续并更新此主题的状态,但如果您有后续问题,我们仍将为您提供帮助! (如果是这种情况、请使用"提出关系问题"或"提出新问题")。
此致、
Abhi
PS:已编辑以更正拼写错误。
您好、Muhammad、
Abhi 在个人休假几天、在他缺席的情况下、我将尝试帮助您解决您的问题。
如之前提到的 Abhi 一样、为了在 TUSB3410上获得正确准确的答案、我们建议您在接口论坛中发布与 TUSB3410相关的问题。 谢谢、我在下面复制了接口论坛链接。
e2e.ti.com/.../138
此致、
Koteshwar Rao