This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:在485接口上进行 IEC61000-4-4测试时,由 TX 控制的 LED 的闪烁不正常

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/764159/iso3082-when-doing-iec61000-4-4-test-on-485-interface-the-blinking-of-the-leds-which-controled-by-tx-is-not-normal

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO1410

如上图所示、前两幅图是485原理图、后两幅图是485接口的四层布局。在   485接口上进行 IEC61000-4-4测试时,  由 TX 控制的 LED 的闪烁 不正常。

当我 通过粗线将通信串行端口2的安全电容器的接地端连接到 连接到下面图片中的接地良好的光纤盒时、此问题消失了。 我想问为什么这是我应该改进 PCB 的实际方法。 底层的接地线现在宽度为50密耳。

您是否有任何有关如何解决 EMC 问题的文档? IEC61000-4-4等的更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4973896、

    数据表的布局指南第11.1节确实包含了一些有关如何改进 EFT 处理技术的提示。 尽管轨道为50mil、但您可以考虑为地面创建覆铜或多边形、并在不影响隔离的情况下尽可能填充面积。 这可能有助于缓解因地面作为相对较长的轨道而出现的问题。 此外、ISO3082未指定用于处理 IEC61000-4-4。 ISO1410符合 IEC61000-4-4.标准、可直接替换。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4973896、

    我希望我能够提供帮助。 我必须结束该主题、但如果您需要继续对话、请随时参照该主题开始另一个主题。

    尊敬的、
    卢卡斯