This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:隔离论坛

Guru**** 2452440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/841605/iso1212-isolation-forum

器件型号:ISO1212

您好!

此 IC 是否仅配置为使用任何一种类型的输入配置?

如果您希望使用不同类型的输入配置、则阈值电阻器是否需要更改。

我是对的吗? 对于1、2型和3型运行、需要3个不同的阈值电阻器、电流感应电阻器也是如此。 1和3类的电流感应电阻器相同、2类的电流感应电阻器不同。

您是否有任何可以在内部自动设置阈值的隔离器?

谢谢

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    遗憾的是、我们没有能够在内部自动设置阈值的器件。 您将需要选择正确的 Rth、Rsense 和潜在 Rshunt 值、以便 ISO1212能够处理您系统的输入阈值。 此计算器文档 可用于根据系统的电压阈值计算电阻器值。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供信息。

    数据表中的展板和公式也令人困惑、

    所有3个输入只有一个阈值、如果电压高于此阈值、则信号有效、否则为 false。

    例如:3类的低电平介于-3V 和11V 之间、并且任何高于(11V 至30V)的电平都是有效的、符合 IEC-61131-2标准。

    该公式给出了两个标称电平;一个(11.01V)表示 Vin 高电平、另一个(9.81V)表示 VIN 低电平、实际上应该只有一个阈值电平、即11V。

    (我在电子表格中输入了562、1.25、10000和24)

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    很抱歉、这里的方程令人困惑。 希望我可以帮助清除问题。

    数字开关通常具有定义的高阈值和单独定义的低阈值。 如果存在一个处于导通和关断状态之间的区域、可以在上图中看到这一点。 虽然理论上一个阈值可能起作用、但它根本无法承受系统中的噪声。 该开和关之间的裕度允许容忍噪声。 本文 可以帮助解释这一概念。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    再次感谢您的帮助。

    有一个死区,在此期间,输出将不会改变,直到输入与上一个值相反。 您的意思是、这是该 IC 的功能吗?

    例如、当输入从低电平开始时、输出保持低电平。 当输入达到较高的阈值时、输出将变为高电平。 但是、如果决定输入信号变为低电平但不低于下限阈值、则输出将保持高电平。 这也会沿相反方向发生。 为此、我们在模拟电路中添加迟滞。

    但在我们的情况下、标准仅规定了一个阈值、当输入信号高于11V 时、输出为高电平、当输入信号低于11V 时、输出为低电平、而不是9.81V。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    ISO1212确实具有迟滞、  在数据表中指定为 VHYS。 它通常为1.2V。 这是否能解决您的疑虑?

     

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    否,此器件不会检测 IEC61131-2标准中提到的阈值级别。

    通常、我们在电路中添加一个迟滞来避免噪声问题、但在标准中、没有提到迟滞、也没有提到较高和较低级别的两个限制频带。

    感谢你的帮助。

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    ISO121x 可以支持 IEC 61131-2标准。 您说得对、标准中没有迟滞的定义、但通常最好包含用于抗噪的迟滞。 可在不违反标准的情况下包含迟滞。

    该标准定义了一个转换带、可在其中设置阈值。 根据 IEC 61131-2规定、对于3类系统、任何大于11V 的电压必须声明为"高"、任何小于5V 的电压必须声明为"低"。 对于5V 至11V 之间的电压、允许保持先前的状态。  

    ISO1212的低阈值为9.2V (典型值)。 这意味着低于9.2V 的任何电压都被声明为低电平、 这也意味着小于5V 的值将被声明为"低电平"、因此符合标准。  

    希望这能澄清。

    Rgds、

    ANANT