您好!
此 IC 是否仅配置为使用任何一种类型的输入配置?
如果您希望使用不同类型的输入配置、则阈值电阻器是否需要更改。
我是对的吗? 对于1、2型和3型运行、需要3个不同的阈值电阻器、电流感应电阻器也是如此。 1和3类的电流感应电阻器相同、2类的电流感应电阻器不同。
您是否有任何可以在内部自动设置阈值的隔离器?
谢谢
Siva
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lucas、
感谢您提供信息。
数据表中的展板和公式也令人困惑、
所有3个输入只有一个阈值、如果电压高于此阈值、则信号有效、否则为 false。
例如:3类的低电平介于-3V 和11V 之间、并且任何高于(11V 至30V)的电平都是有效的、符合 IEC-61131-2标准。
该公式给出了两个标称电平;一个(11.01V)表示 Vin 高电平、另一个(9.81V)表示 VIN 低电平、实际上应该只有一个阈值电平、即11V。
(我在电子表格中输入了562、1.25、10000和24)
谢谢
Siva
您好 Lucas、
再次感谢您的帮助。
有一个死区,在此期间,输出将不会改变,直到输入与上一个值相反。 您的意思是、这是该 IC 的功能吗?
例如、当输入从低电平开始时、输出保持低电平。 当输入达到较高的阈值时、输出将变为高电平。 但是、如果决定输入信号变为低电平但不低于下限阈值、则输出将保持高电平。 这也会沿相反方向发生。 为此、我们在模拟电路中添加迟滞。
但在我们的情况下、标准仅规定了一个阈值、当输入信号高于11V 时、输出为高电平、当输入信号低于11V 时、输出为低电平、而不是9.81V。
谢谢
Siva
您好、Siva、
ISO121x 可以支持 IEC 61131-2标准。 您说得对、标准中没有迟滞的定义、但通常最好包含用于抗噪的迟滞。 可在不违反标准的情况下包含迟滞。
该标准定义了一个转换带、可在其中设置阈值。 根据 IEC 61131-2规定、对于3类系统、任何大于11V 的电压必须声明为"高"、任何小于5V 的电压必须声明为"低"。 对于5V 至11V 之间的电压、允许保持先前的状态。
ISO1212的低阈值为9.2V (典型值)。 这意味着低于9.2V 的任何电压都被声明为低电平、 这也意味着小于5V 的值将被声明为"低电平"、因此符合标准。
希望这能澄清。
Rgds、
ANANT