Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, MAX3221
主题中讨论的其他器件: MAX3221
我有一个基于 AD 的 ADuM6201的设计、正在进行 EMC 测试;修复它可能会很复杂。 在寻找替代产品时、我发现 ISOW7821在封装、逻辑 I/O 和电源(相同的封装尺寸、相似的引脚排列)方面是一款完美的直接替代产品。 但是、ISOW7821上的一些 NC 引脚在 ADuM6201上具有一些功能、并连接到 VCC 或 GND。 我想知道这些 NC 是否可以连接到某个逻辑电平、或者需要保持 NC。
除此之外、您是否认为它不应用作替代产品的任何原因? FWiw 它连接到次级侧的 MAX3221、并将该端口与应用部件的浮动电路隔离。
提前感谢。