This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:与共源共栅晶体管一起用于高输入电压应用

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, PMP30440, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/851720/sn6505b-use-with-cascode-transistors-for-high-vin-application

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6501PMP30440

团队-

我知道、可以将共源共栅晶体管与 SN6501一起使用(请参阅 PMP30440)、以将输入电压范围扩展至大于5V。

我想对 SN6505B 执行同样的操作、请参阅下面的内容。  有任何问题吗?  TINA 仿真。

谢谢、Best、Steve

e2e.ti.com/.../SN6505-Cascode.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您发帖到 E2E! 是的、此设计与您的原理图中所示的 SN6505B 兼容。 一般原理图也可在 《如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 》技术手册(削波如下所示)中找到:



    实现此设计在选择外部元件时确实需要一定的注意-您能否确认 FET、变压器和肖特基二极管的器件型号?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在仿真中发现、所示 CSD18543器件的漏源电容似乎将 SN6505的漏极上拉至远高于容差。  我认为这个特定的 CSD18543共源共栅 MOSFET 对于这个应用来说太大了;不确定 TI 是否有更合适的器件。  无论如何、我添加了 BAT54C 二极管、如图所示、以钳制漏极、这似乎很有帮助。  BAT54C 采用双二极管(共阴极)封装、在这种封装下工作正常、价格低廉:

    特定二极管等。。。。 这还没有解决。  现在尝试证明这一概念、稍后将更加具体。  遗憾的是、该瞬态仿真运行得非常慢。

    理想情况下、我们希望在次级侧提供10至15瓦的功率、这会将此拓扑推入一个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于共源共栅 FET、DMN6140似乎是一个更好的选择。  该版本不带肖特基二极管、输出约为13.8V/12.7W、SN6505的漏极不会超出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    使用 CSD18543时的过压时间是多久? 在任何情况下、DMN6140都是合适的选择、因为它还具有低 RDS_ON 和漏源极电压规格、能够承受超过15V 电源的2倍的电压。

    选择肖特基二极管时、请确保它们能够承受大于2倍的变压器输出电压、因为推挽式转换器操作会导致二极管阴极上的电压摆幅为2 x Vin x N [其中 N 是变压器匝数比]。 如果该系统预计在高温下运行、我们建议使用 RB168MM-40。

    变压器 V-t 积的大小也应适当、但我知道这可能还不是问题。 仿真中的变压器模型是否已导入到 TINA 中?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CSD18543 时、尽管存在共源共栅、但 D1和 D2上的大方波脉冲仍超过约10伏。  这些部件的 CD 太大了。  我在这些共源共栅的源极上放置了一些分流100欧姆电阻器、以尝试缓冲这一伪差、但它们并没有做太多-只是由于一个糟糕的问题导致 RC 衰减。  然后我添加了 BAT54缓冲器、这对我有所帮助、但与 DMN6140几乎不一样。

    变压器与默认 SN6505仿真随附的变压器相同。  希望使用 Wurth 或其他供应商提供的现成选项之一。

    我希望我们拥有此器件的更高电流版本-我担心此解决方案中可能没有足够的余量或裕量。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    了解为什么 CSD18543不能在该电路中使用。 某些 TI 模型与其物理器件相比不准确、但 D1/D2线路上的寄生效应最好尽可能降低。

    该隔离式电源的目标电流输出是多少?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 Vout ~= 15V、PoUT 10-15W。 正如仿真结果、它的工作电压为13.8V、12.7W、D1、D2的电流正好为1A。  我们可以使用更高的输入电压获得更大的功率、但不确定是否可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    SN6505被限制为灌入1A 的初级侧电流、因此增加 Vin 仍然是增加功率输出的选项。 在实践中、变压器匝数比和寄生效应可降低负载可获得的1A 预期电流的大小。


    最棒的
    Manuel Chavez