This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 总线波形在高速和10个节点下不是很好

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166247/iso1042-the-can-bus-waveform-is-not-good-under-high-speed-and-10-nodes

器件型号:ISO1042

您好专家、

我的客户正在将 ISO1042用于包含能量的存储项目。

因此、它们需要使用 CAN 总线并联多个 BMU。 CAN 网络的结构如下所示、 它们使用10块电路板(即10个 CAN 节点)创建了一个测试系统。

  

总 CAN 网络长度约为10M (他们现在不使用扭曲线)。 它们使用 MOS 来控制网络的末端只有120o 电阻。 该电路在其电路板中靠近 ISO1042:

当它们使用500kbps 的速度时、通信就可以工作。

但是当它们将速度增加到1Mbps 时、CAN 总线波形不好。

这是终端节点 CANH 和 CANL 波形

您能不能给出波形不好的一些潜在原因吗?  

ISO1042可以在物理层支持5M、为什么它仅在1Mbps 下不是很好?  

节点、速度和总线长度的组合是否存在一些限制?

我阅读了此应用手册、它告诉我存根长度应小于0.3m、因此我要检查存根长度是否为过环长度、在我的应用中、该长度应为0.4m?

那么500kbps 的存根限制是多少? 此消息可以帮助我了解客户遇到的现象?

https://www.ti.com/lit/an/slla486a/slla486a.pdf

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    [引用 userid="278152" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166247/iso1042-the-can-bus-waveform-is-not-good-under-high-speed-and-10-nodes ]您能不能给出波形不好的一些潜在原因吗?  [/报价]

    CAN 标准规定、对于40m 的电缆长度、数据速率为1Mbps、因此我们预计10m 的电缆长度将支持1Mbps

    [引用 userid="278152" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166247/iso1042-the-can-bus-waveform-is-not-good-under-high-speed-and-10-nodes ]ISO1042可以在物理层支持5M、为什么它仅在1Mbps 下不好?  [/报价]

    ISO1042能够支持高达5Mbps 的速率、但系统的整体数据速率取决于许多外部因素、例如电缆长度、连接到总线的节点数量以及系统的整体设计。

    [引用 userid="278152" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166247/iso1042-the-can-bus-waveform-is-not-good-under-high-speed-and-10-nodes ]我阅读了此应用手册、其中告诉我存根长度应小于0.3m、因此我想检查存根长度是否为过循环长度、在我的应用中、该长度应为0.4m?

    CAN 标准对0.3m 处的存根长度进行了限制。如下图所示、存根长度定义为 节点端子与 CAN 总线连接之间的长度。  

    从您提供的图表中、您的应用程序的存根长度为0.2m。请确认情况如此。

    在显示波形的屏幕截图中、您能否解释通道1和2显示的信号? 它们是 CANH 和 CANL 信号吗? 如果是、是否有原因导致电压不是差分电压?

    此外、您还可以共享设计的原理图和布局吗?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您是否仍然看到  此器件波形的错误? 如果是、您能否提供设计中 ISO1042的原理图和布局?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    由于您没有提供更新、我假设您已经解决 了 CAN 总线 波形问题。 因此、我将继续并关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kenneth