请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7321-Q1 你(们)好
我在 风扇控制和监控器中使用了 ISO7321、ISO7321-Q1用于隔离高电压域和低电压域、低电压域为3V3、GND 为数字接地、高电压为5V、GND 为-48V (风扇阵列电源为0V)、有关详细信息、请参阅 请参见图1。
图1.
但到目前为止、至少有5个芯片损坏、高压圆顶(引脚5、6、7、8短接在一起、引脚7黑)、但有时引脚7 短接、而 PIN8短接在一起、
顺便说一下、如果发生这种情况、电源上的保险丝总是会损坏。
请帮助我解决问题、谢谢